브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
ETE - FAQ - Transformer: What is temperature rise in a transformer?

Transformers do not perfectly convert power. Some energy is lost in the process. This energy heats the transformer. As the temperature rises it causes changes within the transformer which degrade performance.   All transformers have a maximum safe operating temperature. They also have a maximum safe rate of temperature change under high instantaneous load conditions.