브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is it possible to use a ZBRA1-active antenna with the EcoStruxure Panel server?

Yes, ZBRA1 active antenna can be used with the EcoStruxure Panel server. However, ZBRA1 is not compatible with PowerTag field device.