브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the default user name and password for the TM5 Ethernet/IP fieldbus interface module?

Issue:

Default user and password for the TM5 Ethernet/IP interface module

Product Line:

TM5NEIP1


Resolution:

When logging in to Web server for the first time, the default username is admin and the default password is TM5NEIP1. The user is requested to change the password.

NOTE: The only way to gain access to a TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface for which you do not have the password is by performing a Fieldbus interface clear flash memory operation (rotary switch position F0).

(see attached Modicon TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface, Hardware Guide page 37)

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
TM5-EIP-FBus-Hardware-Guide-EN.pdf [2.24 MB]