브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is the structure of Canalis for EV capable of withstanding environmental loads typical in snow-prone region?

The KEV structural system is engineered to withstand a snow load of up to 90 kg/m² and to resist wind speeds up to 210 km/h.