모터 보호 회로 차단기(MPCB)의 GV 제품군은 단상 네트워크에서 2개의 극을 직렬로 연결하여 사용할 수 있습니다. 이러한 방식으로 3개의 모터 보호 회로 차단기 극이 모두 사용됩니다.
3개의 극을 모두 채우지 않으면 위상 손실 오류에 따라 장치가 트립됩니다. 3개의 극을 모두 채우면 이를 방지할 수 있습니다.
주 GV7 범위는 현재 단종되었으며 GV5 및 GV6로 대체되었습니다. 자세한 내용은 웹사이트 www.se.com 를 참조하세요.
게시 대상: 슈나이더 일렉트릭 Korea
활성
활성