VarPlus Logic StEP FLty 알람
아래와 같이 VPL(VarPlus Logic) 장치 화면에 “Step/Flty ” 이 발생되는 경우 다음과 같이 확인 및 조치를
요청드립니다.
[원문]ALARM
알람: Step/Flty ALARM (faulty step is blinking)
발생 원인: One or more steps are defective (detected as faulty after connecting the step 3 times without any measurements).
점검 사항: Check steps connection, molded-case circuit breakers (MCCBs) or fuses position and capacitor status.
동작하지 않는 스텝을 리셋하는 방법:
Reset inoperable steps (Faulty alarm)
Situation: If the controller has a step recognized as "faulty" (3 switching operations without a result) and parameter 309 (locked faulty steps) is set at Yes (default value), it will be excluded for 24 hours from the regulation or until PFC controller restarts (voltage disconnection and reconnection).
After this period, the step is tested again from the controller.
If the controller can detect the step, it will again be included in the
control. If not, the step is blocked again for 24 hours after 3 unsuccessful switching cycles.
Inoperable steps are in the "INFO" menu with the step type designation "flty" and flashing in the step indication.
Procedure to reset an inoperable step:
Select item "403" in advanced menu and use the ▼▲ buttons to select the corresponding step. Confirm with ► button and use the ▼▲ buttons to adjust step type "AUTO."
[번역]
알람: Step/Flty ALARM (잘못된 단계가 깜박임)
발생 원인: 하나 이상의 단계에 결함이 있습니다(측정 없이 단계를 3회 연결한 후 결함으로 감지됨).
점검 사항: 단계 연결, 배선용 회로 차단기(MCCB) 또는 퓨즈 위치 및 커패시터 상태를 확인하십시오.
작동 불가능한 단계 재설정(알람 오류)
상황: 컨트롤러에 "결함"(결과가 없는 3번의 전환 작업)으로 인식된 단계가 있고 매개변수 309(잠긴 결함 단계)가 예(기본값)로 설정된 경우 해당 단계는 24시간 동안 또는 조정에서 제외됩니다. PFC 컨트롤러가 다시 시작됩니다(전압 분리 및 재연결).
이 기간이 지나면 컨트롤러에서 단계가 다시 테스트됩니다.
컨트롤러가 단계를 감지할 수 있으면 단계에 다시 포함됩니다.
제어. 그렇지 않은 경우 3번의 전환 주기 실패 후 24시간 동안 단계가 다시 차단됩니다.
작동할 수 없는 단계는 단계 유형 지정 "flty"와 함께 "INFO" 메뉴에 있고 단계 표시에서 깜박입니다.
작동 불가능한 단계를 재설정하는 절차:
고급 메뉴에서 항목 "403"을 선택하고 ▼▲ 버튼을 사용하여 해당 단계를 선택합니다. ► 버튼으로 확인하고 ▼▲ 버튼을 사용하여 단계 유형 "AUTO"를 조정합니다.