브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is it acceptable to supply an external 24V, 1A source to the M241 PLC inputs?

Issue:

Can an external 24V/1A power supply be connected to the M241 PLC inputs?

Product Line:

M241

Environment:

All model numbers

Resolution:

It is acceptable to use a 24v / 1A external power supply for the PLC inputs.

But we have to include the protection such as fuses on each COM connections:

wiring

A: Sink wiring

B: Source wiring