브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can you use an input to run or stop a M580 hot standby controller?

Issue

Use an input to start or stop PLC


Environment

Control Expert


Product

M580 HSBY


Resolution

This is not available on hot-standby controllers. Only available on standalone.