브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
EcoSet Config System requirements
Here are the requirements for a PC to run EcoSet Config :

1. Windows operating system only (no touch-based OS or mobile devices)

2. Chromium-based browser (Chrome or Edge; no Firefox or Safari)

3. Dedicated GPU (graphics card)

4. Minimum of 16 GB RAM

5. Only one VEGA tab or window open at a time

6. Screen resolution of 1920 × 1080