브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Compact DAP204 to X80 DRA0804/0815 quick wiring - 990XSM00203

Issue

Migrating an ASBDAP204 to a BMXDRA0804/0815 and need to confirm the 990XSM00203 quick wiring cable pinout.

Product line

Modicon X80, M340, M580

Resolution

Below is an image of the pinout.

pinout