브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
전면 패널을 통해 PM5000 시리즈 미터의 데이터를 재설정하는 방법은 무엇인가요?

이슈
전면 패널을 통해 PM5000 시리즈 미터의 데이터를 재설정하는 방법은 무엇입니까?

제품 라인
METSEPM51xx

METSEPM53xx,

METSEPM55xx

METSEPM56xx


환경
전면 패널 또는 원격 디스플레이


Cause
전면 패널을 통해 PM5000 시리즈 미터에서 특정 유형의 모든 데이터를 지우거나(전역 리셋) 특정 레지스터의 데이터만 지우는(단일 리셋) 리셋을 수행해야 합니다.


Resoluton

디스플레이를 사용하여 Global Reset 수행하기:

  • Maint 및 Reset으로 이동합니다.
  • 커서를 Global Restet으로 이동한 다음 Select을 누릅니다.
  • 재설정하려는 매개변수로 커서를 이동한 다음 Reset를 누릅니다.
  • Reset password (기본값은 0)를 입력한 다음 OK을 누릅니다.
  • 재설정을 확인하려면 를, 취소하고 이전 화면으로 돌아가려면 아니오를 누릅니다.

주: Global Reset은 모든 에너지 값 또는 모든 최소/최대 값과 같은 특정 유형의 모든 데이터를 지웁니다.

디스플레이를 사용하여 Single Reset 수행하기:

  • Maint 및 Reset으로 이동합니다.
  • 커서를 Single Reset 으로 이동한 다음 Select을 누릅니다.
  • 재설정하려는 파라미터로 커서를 이동한 다음 Reset을 누릅니다.
    • 변수에 대한 추가 옵션이 있는 경우 Select을 누르고 원하는 옵션으로 커서를 이동한 후 Reset을 누릅니다.
  • Reset password를 입력(기본값은 0)한 후 확인을 누릅니다.
  • 재설정을 확인하려면 예>를, 취소하고 이전 화면으로 돌아가려면 아니오를 누릅니다.

주 1: 단일 재설정은 특정 레지스터 또는 레지스터 유형에서만 데이터를 지웁니다. 단일 재설정을 결합하여 유사한 유형의 모든 데이터를 지울 수 있는 경우가 많습니다(예: kWh, kVAR 및 kVA 재설정을 결합하여 계량기의 모든 에너지 로그를 지우는 에너지 재설정으로 사용할 수 있습니다).
주2: 누적 에너지 값은 9,223,372,036,854,775,807Wh에서 자동으로 초기화되며, 초기화 후에는 이전 에너지 값을 저장할 레지스터가 없습니다.

PM5000 시리즈 미터 문서: FA234023