브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the Difference Between Control Expert V16.0 HF010 and HF010_A ?

The key difference is TÜV functional safety certification:

  • HF010_A IS TÜV certified
  • HF010 IS NOT TÜV certified

Only HF010_A can be used for Modicon M580 Functional Safety (FS) projects.