오늘 무엇을 도와드릴까요?

TeSys Deca Advanced(대용량) 전자접촉기 교체용 접점 호환성 안내

Q1. 대용량 전자접촉기 LC1D150ALSE 제품에 기존 교체용 접점 세트인 LA5D150803을 사용할 수 있나요?

A. 아니요, 사용할 수 없습니다.

기존 표준형 모델인 LC1D150 제품과 친환경 고성능 모델인 LC1D150A 제품은 내부 접점(Contact) 구조가 완전히 다릅니다. 따라서 LC1D150ALSE 제품에는 기존 접점 세트인 LA5D150803이 호환되지 않습니다.

Q2. 대용량 전자접촉기 LC1D115AKUE 제품에 기존 교체용 접점 세트인 LA5D1158031을 사용할 수 있나요?

A. 아니요, 사용할 수 없습니다.

Q1과 마찬가지로 기존 LC1D115 제품과 신형 Advanced 모델인 LC1D115A 제품은 접점 구조가 서로 다릅니다. 따라서 LC1D115AKUE 제품에는 기존 접점 세트인 LA5D1158031을 적용하실 수 없습니다.

Q3. 그렇다면 LC1D150A 또는 LC1D115A 시리즈의 접점이 마모되었을 때는 어떤 부품으로 교체해야 하나요?

A. 스위칭 모듈(Switching Module) 형태의 전용 신형 부품을 사용하셔야 합니다.

TeSys Deca Advanced 대용량 제품군(LC1D115A, LC1D150A)은 단순히 낱개 접점만 바꾸는 방식이 아니라, 폴(Pole) 전체를 세트로 신속하게 교체할 수 있는 스위칭 모듈 일체형 부품으로만 공급됩니다.

고객님의 접촉기 모델에 맞는 정품 스위칭 모듈 품번은 다음과 같습니다.

전자접촉기 모델명전용 교체용 스위칭 모듈 품번비고
LC1D115A (예: LC1D115AKUE)LA5D1153SM3극(3-Pole) 세트 일체형
LC1D150A (예: LC1D150ALSE)LA5D1503SM3극(3-Pole) 세트 일체형