오늘 무엇을 도와드릴까요?

Windows PC에서 PING TEST로 통신 테스트하는 방법

Windows 기반 PC에서 이더넷으로 HMI 또는 PLC와 연결된 상태에서 통신을 테스트하고 싶을 때 사용하는 방법입니다.

1) 키보드 윈도우키와 R키를 동시에 눌러 실행창을 띄웁니다.

2) 실행의 입력에 아래와 같이 명령어를 입력합니다.

ping -t 192.168.0.1 (소문자로 입력해야 하며, ping과 -t  그리고 IP 주소 사이에는 스페이스를 입력하여 사이를 띄어주어야 합니다)

** 위 IP 주소는 예시이며 실제로 연결을 테스트하는 장비의 IP 주소를 확인하여 입력해 주셔야 합니다.

정상적으로 입력이 되면, CMD 창이 출력되며 PING TEST의 결과가 출력됩니다.

*** 입력한 IP 주소로 PING TEST가 정상적으로 진행되어 통신이 원활함

image1

*** 입력한 IP 주소로 PING TEST가 불가능하여 통신이 불가능한 상태

image2

통신이 불가능한 경우, PING TEST를 진행한 PC와 장비가 이더넷이 연결이 안 되었거나, 같은 IP 대역이 아닐 수 있습니다.

같은 IP 대역 (192.168.0.1 ~ 192.168.0.255 와 같이 앞의 세 자리는 192.168.0으로 같고 마지막 네 번째 자리만 다른 경우)

WINDOWS 11 PC에서 이더넷 IP 주소 확인 및 변경 방법은

설정 - 네트워크 및 인터넷 - 우측 메뉴에서 인터넷 클릭

IP 할당을 편집하여  자동(DHCP) 메뉴를 수동으로 변경합니다.

image3

IPv4를 체크하여 활성화한 뒤, 설정하고자 하는 IP 주소를 입력하고 SUBNET MASK 또한 입력합니다.

-SUBNET MASK는 통상 255.255.255.0 이 사용되며 장비와 동일하게 설정해야 합니다.

GATEWAY 및 DNS는 필요에 따라 입력을 하며, 일반적으로는 입력하지 않는 경우가 많습니다.

image4

추가로 프로페이스 기종에 대한 IP 주소 설정은 아래 링크를 참고해 주시기 바랍니다.

https://www.se.com/kr/ko/faqs/FA339751/