How do I setup Modbus serial communication between two Ecostruxure Machine Expert controllers using the Read_Var function block?
Issue:
How to setup Modbus serial communication between two Ecostruxure Machine Expert controllers using the Read_Var function block
Product Line:
Ecostruxure Machine Expert
Resolution:
In this example, the M251 is setup a Modbus Slave and the M262 as Master. Ensure that both devices serial line settings are identical
Below is the logic where the blink function is used to execute the read every second. The address table variable of the ADDM block must be used as the address(Addr pin) of the READ_VAR block. Attached is the sample project created in Ecostruxure Machine Expert V2.3
게시 대상: 슈나이더 일렉트릭 Korea
도움이 필요하신가요?
제품 선택기
애플리케이션에 적합한 제품과 액세서리를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.
견적 받기
영업 관련하여 온라인으로 문의하시면 전문가가 연락드립니다.
구매처
해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.
지원 센터
한 곳에서 모든 요구 사항에 대한 지원 리소스를 찾아보십시오.