에너지 관리는 에너지 낭비, 에너지 비용 및 에너지 효율을 줄이기 위한 기술을 활용하여 건물의 에너지 소비를 모니터링, 제어 및 최적화하는 관행입니다.
또한 비용 절감, 기업의 사회적 책임 노력 강화, 규제 표준 준수, 프로세스 효율성 향상을 위한 강력한 방법이기도 합니다. 이러한 전략을 실행함으로써 기업은 탄소 발자국을 크게 줄이고 운영 효율성을 높이며 지속가능한 관행을 중시하는 투자자를 유치할 수 있습니다.
에너지 관리가 중요한 이유는 무엇인가요?
에너지 사용량과 관련 배출량은 1992년 이후 60% 증가했습니다. 미국 에너지부에 따르면 에너지는 미국에서 소비되는 전체 에너지의 약 35%를 차지하며 8억 2,600만 톤의 CO2 배출량을 발생시킵니다. 2050년 기후 목표를 달성하기 위해 에너지 관리는 배출 목표를 줄이고 진화하는 환경 규정을 준수하는 데 매우 중요합니다.
에너지 소비가 많고 운영 효율이 중요한 산업에서는 에너지 관리가 필수적입니다. 제조업의 경우, 복잡한 글로벌 시설 포트폴리오에서도 에너지 관리 시스템을 사용하면 에너지 비용을 최대 30%까지 절감할 수 있습니다. 에너지 사용을 최적화함으로써 기업은 비용을 절감할 뿐만 아니라 장비의 수명을 늘리고 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다.
전 세계 에너지 환경이 재생 에너지로 전환됨에 따라 효과적인 에너지 관리는 조직이 원활하게 전환하여 급변하는 시장에서 경쟁력과 지속가능성을 유지할 수 있도록 도와줍니다.
빌딩용 에너지 관리 시스템의 구성 요소

주요 지점에 센서와 계량기를 설치하여 전기, 수도, 가스, 온도 및 습도에 대한 실시간 데이터를 수집합니다. 이러한 장치는 EMS가 패턴을 추적하고 비효율성을 감지하며 절감 기회를 파악할 수 있도록 상세한 정보를 제공합니다.
에너지 관리의 이점은 무엇인가요?
기업이나 산업마다 고유한 요구사항이 있지만, 효과적인 에너지 관리 관행을 구현하면 몇 가지 공통적인 이점을 기대할 수 있습니다.
비용 절감
에너지 소비를 최적화하고 장비 수명을 연장하여 유틸리티 요금과 유지보수 비용을 최소화하세요.
운영 효율성
에너지 사용을 개선하고 낭비를 줄이며 장비 수명과 프로세스 생산성을 극대화하여 운영을 간소화하세요.
정확성 및 책임성
에너지 모니터링 시스템을 활용하여 정확한 데이터를 확보함으로써 정보에 입각한 의사 결정과 보다 정확한 청구가 가능합니다.
지속가능성 및 환경 영향
에너지 사용량을 줄여 탄소 발자국을 줄이고 지속가능성에 기여하며 환경 규정을 준수하세요.
사전 예방적 유지 관리
지속적인 에너지 모니터링으로 장비 문제를 예측하고 해결하여 안정성을 높이고 가동 중단 시간을 줄이세요.
업계 표준 준수
진화하는 IEC, UL, CE 표준을 충족하여 신뢰성, 정밀성, 규정 준수를 보장함으로써 앞서 나가세요.
위험 관리
에너지 공급 위험을 완화하고 지속적인 효율성 규정을 준수하여 과태료를 피하고 원활한 운영을 유지하세요.
투자 수익률
에너지 사용 최적화를 통해 에너지 비용을 절감하고 장비 수명을 연장하며 ROI를 개선하여 재정적 이점을 실현하세요.
에너지 관리의 일반적인 과제는 무엇인가요?
에너지 관리는 많은 이점을 제공하지만 효과적인 에너지 관리 계획을 성공적으로 구현하기 위해 해결해야 할 과제가 있을 수 있습니다.
- 선불 비용
에너지 효율을 높이기 위해 새로운 인프라를 설치하거나 기존 인프라를 업그레이드하려면 개보수 또는 교체가 필요할 수 있으며, 자본이 부족한 조직에는 어려움이 따릅니다.
- 전문성 부족
사내 전문 지식이 부족하면 복잡한 에너지 관리 전략을 성공적으로 구현하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
- 데이터 과부하
정보에 입각한 의사결정을 내리는 데 필요한 모든 데이터를 관리, 분석, 해석하는 것은 어려운 일일 수 있습니다.
- 변화에 대한 저항
에너지 관리의 이점을 제대로 이해하지 못하면 이해관계자들은 새로운 이니셔티브를 지원하거나 에너지 절약 기술에 투자하는 것을 꺼릴 수 있습니다.
- 규제 복잡성
조직은 진화하는 에너지 규정 및 표준을 준수하기 위해 에너지 관리 관행을 최신 상태로 유지하고 지속적으로 조정해야 합니다.
- 지속가능성 대 비용 우선순위
생산 목표나 시장 확장 등 여러 경쟁 비즈니스 목표에 직면한 조직에서는 에너지 관리가 항상 최우선 순위가 아닐 수도 있습니다.
에너지 관리는 어떻게 시작하나요?
에너지 관리 전략을 개발하는 가장 좋은 방법은 망치와 못이 만나기 전에 필요에 가장 적합한 접근 방식을 계획, 평가 및 평가하는 것입니다. 모든 조직에는 저마다의 과제와 요구 사항이 있습니다. 대규모 산업 시설, 상업용 건물 또는 소규모 사업장에 관계없이 다음 단계를 통해 에너지 관리를 효과적으로 시작할 수 있습니다.
에너지 감사를 실시하여 현재 에너지가 어떻게 사용되고 있는지 명확하게 파악하세요. 에너지 집약적인 프로세스를 파악하고, 비효율적인 부분을 정확히 찾아내며, 운영의 전반적인 에너지 성능을 평가하세요. 이는 에너지 관리 전략의 기초가 되며, 즉각적인 개선이 가능한 부분을 강조합니다.
전체 비즈니스 목표에 부합하는 명확한 에너지 목표를 설정하세요. 에너지 소비를 일정 비율로 줄이거나, 에너지 비용을 절감하거나, 특정 지속 가능성 지표를 달성하는 등의 명확한 목표를 포함하세요. 이러한 목표는 에너지 관리 노력의 방향과 목적을 제시합니다.
장비 업그레이드, 에너지 효율적 기술 구현, 운영 프로세스 최적화 등 필요한 구체적인 조치를 설명하는 에너지 관리 계획을 수립하세요. 타임라인을 포함하고, 책임을 할당하고, 진행 상황을 추적하고 성공 여부를 측정할 수 있는 시스템을 설정하세요.
센서, 계량기, 자동 제어 장치를 설치하여 에너지 사용을 실시간으로 모니터링하고 관리할 수 있는 올바른 도구와 기술을 구현하세요. 에너지 관리 시스템(EMS)은 이러한 도구를 통합하고 데이터 분석 및 에너지 성능 최적화를 위한 중앙 집중식 플랫폼을 제공할 수 있습니다. 선택한 기술이 확장 가능하고 향후 요구사항에 맞게 조정할 수 있는지 확인하세요.
모든 수준의 이해관계자에게 에너지 관리의 중요성을 전달하여 에너지 인식 문화를 구축하세요. 교육 및 인식 제고 프로그램은 모두가 에너지 절약에 기여하려는 동기를 부여하는 에너지 의식 문화를 조성하는 데 도움이 될 수 있습니다.
목표 대비 에너지 성과를 추적하기 위해 구현된 도구를 사용하여 모니터링, 측정 및 최적화하고 정기적으로 에너지 데이터를 검토하고 추세를 분석하며 새로운 개선 기회를 파악하세요. 필요에 따라 에너지 관리 전략을 조정하여 목표를 달성할 수 있도록 하세요.
필요에 따라 에너지 관리 계획을 검토하고 업데이트하여 운영 변화, 신기술 또는 에너지 목표의 변화를 반영하도록 주기적으로 검토하고 업데이트합니다. 효과적인 에너지 관리 프로그램을 유지하려면 지속적인 개선이 중요합니다.
필요한 경우 외부 지원과 전문 지식을 구해 에너지를 효과적으로 관리하세요. 많은 에너지 관리 서비스 제공업체가 복잡한 에너지 관리 문제를 해결하는 데 도움이 되는 컨설팅, 감사 및 구현 서비스를 제공합니다. 전문가와 협력하면 진행 속도를 높이고 에너지 관리 노력에 모범 사례를 적용할 수 있습니다.
도움이 필요하신가요?
제품 선택기
애플리케이션에 적합한 제품과 액세서리를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.
견적 받기
영업 관련하여 온라인으로 문의하시면 전문가가 연락드립니다.
구매처
해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.
지원 센터
한 곳에서 모든 요구 사항에 대한 지원 리소스를 찾아보십시오.