녹지

지속가능한 전략: 환경 발자국 줄이기

국제에너지기구(IEA) 보고서에 따르면, 2023년 전 세계 에너지 관련 CO₂ 배출량은 374억 톤에 달하며, 이는 주로 산업 활동과 전력 생산으로 인해 사상 최고치를 갱신했습니다. 책임성 체계가 점점 엄격해짐에 따라, 이 발자국을 정확히 측정하고 관리하는 것은 장기적인 복원력, 규제 준수, 순배출 제로 달성을 통한 기후 변화 완화를 위해 반드시 필요한 활동이 되었습니다.

이제 환경 발자국의 구조, 그것이 자연환경과 기업 운영에 미치는 영향, 그리고 측정 가능하고 확장 가능한 실천을 통해 환경 발자국을 줄일 수 있는 방법을 살펴보겠습니다.

  • 범위 1
  • 범위 2
  • 범위 3

지표를 넘어: 모든 환경적 영향 매핑

단일 지표와 달리, 환경 발자국은 기업 운영 전반에 사용되는 자재와 에너지의 전 생애주기를 포괄합니다. 여기에는 가치사슬, 공급망 초기 단계와 사용 후 단계까지 포함됩니다. 환경 발자국은 자원 조달과 제조, 전기 장치의 배치, 제품의 최종 소비자 폐기에 이르기까지 기업의 모든 환경적 영향을 세밀하게 보여줍니다.

 국제에너지기구(IEA)에 따르면 산업 활동은 전 세계 에너지 관련 CO₂ 배출의 24% 이상을 차지하며, 이는 발빠른 조치가 필요함을 의미합니다.

도움이 필요하신가요?

도움이 필요하신가요?

제품 선택기

제품 선택기

애플리케이션에 적합한 제품과 액세서리를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.

견적 받기

견적 받기

영업 관련하여 온라인으로 문의하시면 전문가가 연락드립니다.

구매처

구매처

해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

지원 센터

지원 센터

한 곳에서 모든 요구 사항에 대한 지원 리소스를 찾아보십시오.