천연 자원 관리
순환 경제 원칙이 천연 자원 관리를 어떻게 변화시키며, 산업 전반의 지속가능한 성장을 촉진하는지 확인하십시오.


전 세계 자원 소비는 1970년 이후 세 배 이상 증가했으며, 2050년까지 전 세계 물질 사용량은 다시 두 배로 늘어날 것으로 전망됩니다. 한정된 천연 자원 환경에서 ‘채굴–제조–폐기’로 이어지는 기존의 선형 모델은 경제적·환경적·사회적 측면 모두에서 더 이상 지속가능하지 않습니다. 이러한 배경에서 순환 경제는 하나의 대안이 아니라 필수 조건으로 부상하고 있습니다.
천연 자원 관리에 순환 경제 원칙을 적용하면, 산업 성장이 자원 고갈에 의존하지 않도록 전환할 수 있습니다. 에너지부터 제조에 이르기까지 다양한 업계가 복원력을 강화하고 신규 천연 자원에 대한 의존도를 낮추며 장기적인 가치를 창출하기 위해 운영 체계를 재정비하고 있습니다.
이 블로그에서는 순환 경제가 천연 자원 관리를 어떻게 혁신하고 있으며, 산업 전반의 지속가능성을 높이는 핵심 열쇠가 되는 이유를 살펴봅니다.
자원 관리에 순환 원칙을 도입하는 것은 환경적 책임을 다하는 데 그치지 않고, 경제적·운영적 측면에서도 전략적 의미를 갖습니다. 그 이점은 여러 측면에 걸쳐 나타납니다.
기업은 재사용과 재활용을 통해 자재의 수명을 연장함으로써 변동성이 큰 원자재 시장과 지정학적 공급망에 대한 의존도를 낮출 수 있습니다.
순환 시스템은 폐기물을 줄이고 공정 효율을 개선해 자재, 에너지, 물 사용 비용을 크게 절감합니다. 또한 기업은 매립 비용 절감과 규제 준수 비용 감소라는 부가적인 이점을 누릴 수 있습니다.
순환성은 현지 조달, 모듈형 제품 설계, 분산형 생산을 촉진하며, 이는 특히 중단 상황에서 공급망의 민첩성과 견고성을 강화하는 데 기여합니다.
ESG 의무가 강화되고 소비자들의 인식이 제고되는 상황에서 순환형 자원 전략은 환경 규제에 대한 선제적인 준수를 입증하고 브랜드 인식을 개선합니다.
자원 회수는 많은 경우 소재 혁신, 서비스 기반 비즈니스 모델, 또는 부산물을 통한 신규 수익 창출 등 다양한 잠재적 기회를 드러냅니다.

천연 자원 관리(NRM)는 현재의 필요를 충족하면서도 미래 세대의 자원 이용 가능성을 훼손하지 않도록 토지, 수자원, 광물, 에너지, 생물다양성을 전략적으로 관리하는 것을 의미합니다. 순환 경제의 틀 안에서 NRM은 채굴과 고갈 중심의 방식에서 재생과 폐쇄형 순환 시스템으로 전환됩니다.
지속적인 원자재 투입과 대량의 폐기물을 전제로 하는 선형 모델과 달리, 순환 접근법은 ‘더 잘 사용, 더 오래 사용, 다시 사용’이라는 간단한 원칙을 통해 자산의 수명을 극대화합니다. 이러한 접근법은 생태계에 대한 부담을 줄이는 동시에 비즈니스 프로세스 전반의 효율을 높입니다.
예를 들어 전자제품 제조에서 신규 금속을 채굴하는 대신 수명이 다한 제품에서 귀금속을 회수하는 도시 채굴(urban mining)을 도입하는 기업들이 점점 늘고 있습니다. 마찬가지로 에너지 집약적인 산업에서는 폐열을 회수해 재활용함으로써 생산 단위당 에너지 투입을 최적화하고 있습니다. 순환적 NRM은 자원을 종합적이고 지속가능한 방식으로 관리하기 위해 체계적인 설계 사고, 수명 주기 분석, 그리고 다양한 산업 간 협업을 요구합니다.
이미 여러 산업에서 순환성을 운영에 통합해 자원 최적화 측면에서 측정 가능한 성과를 거두고 있습니다.
자동차 및 중장비 제조사는 사용된 엔진과 부품을 분해, 검사 및 세척한 후, 초기 사양에 맞게 복원하는 방식으로 재제조 프로그램을 선도해 왔습니다.
가장 자원 집약적인 산업 중 하나인 건설 부문은 분쇄 콘크리트와 플라이애시 등 재활용 골재와 산업 부산물을 활용해 보다 지속가능한 건축 자재를 생산하는 방향으로 전환하고 있습니다. 이러한 접근은 신규 자원 의존도를 낮추는 동시에 매립 폐기물을 줄입니다.
식음료 산업과 같은 물 집약적 산업은 공정수를 시설 내에서 처리하고 정화하여 재사용하는 폐쇄형 시스템을 도입하고 있습니다. 이러한 해결책을 통해 담수 취수량을 줄이고 유틸리티 비용을 절감하며 전반적인 자원 효율을 개선합니다.
전자제품 제조업체는 제품 수명 종료 시 분해가 용이한 모듈형 제품 설계로 전환하고 있습니다. 이를 통해 희토류 금속, 알루미늄, 코발트 등 가치 있는 자원을 회수해 생산에 재투입할 수 있으며, 신규 채굴 필요성을 줄일 수 있습니다.
에너지 부문의 산업 클러스터에서는 한 시설에서 발생한 폐열, 물, 증기와 같은 부산물을 다른 시설의 투입 자원으로 재활용하는 산업 공생 기반의 자원 공유 모델을 도입하고 있습니다. 이러한 상호 연결된 접근 방식은 시설 전반에서 배출량을 크게 줄이고 자원 사용을 최적화합니다.

Altivar Process Drive Systems를 통해 폐기물을 줄이고 에너지를 절감하는 스마트한 천연 자원 관리가 순환 경제를 어떻게 촉진하는지 확인하십시오.
기술은 순환형 자원 관리를 확장 가능하고 지능적으로 구현하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이를 뒷받침하는 주요 디지털 요소는 다음과 같습니다.
디지털 트윈은 산업 공정을 가상 모델로 구현함으로써 엔지니어가 자재 투입과 산출을 시뮬레이션하고 비효율을 식별하며 재활용 또는 재사용을 고려한 설계를 최적화할 수 있도록 합니다.
머신러닝 알고리즘은 수요를 예측하고 재고를 최적화하며, 공급망 내 순환 가치 루프를 식별하는 데 도움이 됩니다. 또한 활용도가 낮은 자산을 표시하고 재사용 기회를 제안합니다.
디지털 원장 기술은 원자재의 출처부터 수명 종료까지 전 과정의 투명성을 확보해 윤리적 조달, 인증, 순환 회수 물류를 지원합니다.
통합 소프트웨어 플랫폼은 제품 수명 주기 전반에서 순환 경제 전략의 환경적 영향을 평가하고, 설계 및 조달 팀이 가장 지속가능한 선택을 하도록 안내합니다.

지속가능성에 대한 압력이 높아지면서 순환 경제 내 천연 자원 관리는 전략적 필수 요소로 자리잡고 있습니다. Schneider Electric은 순환성 을 단순한 환경적 약속이 아니라 효율성, 복원력 및 혁신을 위한 강력한 수단으로 이해합니다.
기업은 선형적 관행을 폐쇄형 순환 시스템으로 대체함으로써 자원 의존도를 낮추고 배출을 줄이며 새로운 가치 창출 기회를 발굴할 수 있습니다. 디지털 솔루션 및 에너지 관리 기술은 자재의 보다 스마트한 활용, 실시간 모니터링, 확장 가능한 순환 모델 구현을 가능하게 합니다.
미래 산업의 핵심은 더 많이 사용하는 것이 아니라 더 잘 사용하고, 더 오래 사용하며, 다시 사용하는 것입니다. 기업은 지능형 시스템과 협업적 실천을 통해 지구의 한정된 자원을 보존하면서도 지속적인 성장을 이룰 수 있습니다.
지속가능한 산업 성장은 더 이상 빠른 확장이 아니라 스마트한 확장에 달려 있습니다. 순환 경제 기반의 천연 자원 관리는 다음과 같은 방식으로 이러한 성장을 뒷받침합니다.
순환 전략은 원자재 사용을 줄이면서도 생산량과 수익성을 확대해 지속가능성과 수익성이 상호 강화되도록 합니다.
순환 모델은 생산 시스템에 내구성과 유연성을 내재화해 가격 변동성, 기후 리스크, 자재 부족으로부터 산업을 보호합니다.
효과적인 자원 관리는 농업과 에너지, 제조와 물류 등 산업 간 협업을 촉진해 시너지를 창출하고 새로운 시장 기회를 제공합니다.
순환형 NRM은 책임 있는 소비와 생산(SDG 12), 깨끗한 물과 위생(SDG 6), 기후 행동(SDG 13) 등 여러 UN 지속가능발전목표(SDGs)를 지원합니다.
도움이 필요하신가요?
제품 선택기
애플리케이션에 적합한 제품과 액세서리를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.
견적 받기
영업 관련하여 온라인으로 문의하시면 전문가가 연락드립니다.
구매처
해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.
지원 센터
한 곳에서 모든 요구 사항에 대한 지원 리소스를 찾아보십시오.