다양한 문화가 주는 영감 살펴보기
인테리어 디자인 분야의 유명 인사들과 함께 한 일련의 인터뷰를 시청하고 자신에게 맞는 영감을 받아보십시오.
인테리어 디자인 솔루션 부문 수상
인테리어 디자인 솔루션 부문 수상
2021: Iconic 2AX connected switch module; 2018: Sequence5; 2016: Resi9; 2014: Harmony eXLhoist
Schneider Electric 홈 리노베이션 솔루션에 대해 자세히 알아보기
도움이 필요하신가요?
제품 선택기
애플리케이션에 적합한 제품과 액세서리를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.
견적 받기
영업 관련하여 온라인으로 문의하시면 전문가가 연락드립니다.
구매처
해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.
지원 센터
한 곳에서 모든 요구 사항에 대한 지원 리소스를 찾아보십시오.
인테리어 디자이너에게 전문적인 조언을 구하는 것은 얼마나 중요할까요?
인테리어 디자인은 스타일과 지성을 완벽하게 조합한 직업입니다. 집의 인테리어 계획에 대한 아이디어를 효과적으로 더 매력있게 만드는 새롭고 혁신적인 개념이 있습니다. 또한 스마트 홈의 증가 추세는 기능성, 에너지 효율, 편의성 및 기타 이점을 제공하는 인테리어 디자인을 선택하는 수요를 발생시켰습니다. 인테리어 디자인 업계가 역동적으로 진보함에 따라 꿈에 그리던 집에 투자하기 전에 전문적인 조언에 더욱 귀를 기울일 필요가 있습니다.
Schneider Electric의 모든 제품은 인테리어 디자인 전문가의 자문을 받아 설계되었습니다. 이 간단한 조치를 통해 Schneider Electric의 제품은 모든 주택의 인테리어와 완벽하게 잘 어울리는 다기능 설계를 보장합니다. 인테리어 디자이너의 전문적인 팁을 반영하는 작업은 세계적으로 인정받는 제품을 만드는 데 도움이 됩니다. 또한 명성 있는 인테리어 디자이너들은 열정적인 인테리어 디자이너들이 이 분야에서 탁월한 실력을 발휘하는 데 도움이 되는 팁을 제공하고, 전문적인 인테리어 디자인 조언을 제시하여 사람들이 집을 미학적으로 꾸밀 수 있도록 지원합니다.
Schneider Electric은 홈 리노베이션 작업에 어떤 도움을 제공합니까?
Schneider Electric은 강력하고 혁신적인 솔루션을 제공하여 홈 리노베이션 프로세스를 지원합니다. 스위치부터 복잡한 운영 시스템 소프트웨어까지 모든 것을 관리할 수 있도록 도와드립니다. 당사의 전문가 팀은 두 가지 인기 있는 제품군을 신중하게 설계했습니다. 하나는 미래 지향적이고 사용이 간편하며 강렬하게 설계된 일련의 제품들로 구성된 Unica 제품군입니다. 대부분의 고객과 인테리어 디자이너들에게 전례 없는 선택이 될 것입니다.
Schneider Electric은 미학적이면서도 기존대로 작동할 수 있는 제품을 만드는 데 집중합니다. Schneider Electric은 매력적인 디자인 외에도 이 제품들이 혁신적인 기능을 제공하여 미래의 스마트 홈을 지원합니다. 다른 제품군은 Sequence5입니다. 이는 완벽하게 마감 처리된 소켓, 독서등, 스위치, 조명 조광기 및 USB 충전기 등 꾸준히 사용하는 일련의 전기 액세서리입니다. Schneider Electric은 이러한 제품이 깔끔한 라인, 고급 소재 및 고품질 마감을 갖추도록 보장합니다.