Forrester TEI 보고서: DERMS가 통합된 EcoStruxure ADMS로 ROI 극대화
Forrester TEI 보고서를 통해 DERMS가 통합된 EcoStruxure™ ADMS가 유틸리티 운영 방식을 혁신하고 탁월한 재무 성과를 창출하는 과정을 확인하십시오.

2,110만 달러
현장 작업자 시간 절감액
550만 달러
관제실 시간 절감액
1,210만 달러
DER 통합 연구당 시간 절감액
최신 네트워크 관리 플랫폼은 전력 배전 유틸리티에 향상된 운영 가시성과 보다 효율적인 모니터링 및 관리 도구를 제공하여 그리드 인프라의 발전을 지원하는 동시에 운영 효율성과 현장 작업자의 안전을 향상시킵니다. 이러한 솔루션은 유틸리티가 분산형 에너지원을 보다 유연하게 통합할 수 있도록 지원하며, 이를 통해 고객 만족도 향상, 그리드 성능 최적화, 그리고 탈탄소화 목표 달성을 가속화할 수 있습니다. Schneider Electric은 Forrester Consulting에 의뢰하여 총 경제적 영향™(TEI) 연구를 수행하고, DERMS가 내장된 ADMS를 도입할 때 기업이 달성할 수 있는 잠재적 투자수익률(ROI)을 분석하였습니다. 이 연구의 목적은 독자가 DERMS가 내장된 ADMS가 자사 조직에 미칠 수 있는 잠재적 재무적 영향을 평가할 수 있도록 하는 분석 프레임워크를 제공하는 것입니다. 모든 금액은 미화 달러 기준입니다. 인터뷰를 바탕으로 한 재무 분석 결과, 하나의 복합 조직은 5년간 총 6,180만 달러의 편익과 2,180만 달러의 비용을 기록했으며, 그 결과 순현재가치(NPV)는 4,000만 달러, ROI는 184%에 달했습니다.
EcoStruxure 플랫폼을 통해 운영 효율성을 높이고, 유틸리티의 효율성과 지속가능성을 강화하십시오.