에너지 전환에 기여하는 그리드 현대화
DER (분산 에너지 자원) 통합과 프로슈머 혁신과 같은 거시적인 추세에 따라 미래형 그리드는 에너지 전환을 지원하는 방향으로 진화하고 있습니다.

전력 시스템이 빠르게 변화하는 세계에서 데이터 기반 스마트 그리드는 에너지 환경에 혁신을 가져올 것입니다. 원격으로 관리되는 이러한 디지털 그리드는 보다 지속가능하고, 복원력이 있으며, 유연한 방향으로 변해야 합니다. 이는 그리드 현대화를 통해서만 가능합니다.
ABI Research에서 혁신성과 실행력 부문 1위로 선정된 Schneider Electric은 최고 수준의 제품, 탄탄한 배치 실적, 지속가능성과 생태계 우수성에 대한 노력을 바탕으로 그리드 디지털화 소프트웨어 시장을 선도하고 있습니다.

그리드 현대화는 DER, 마이크로 그리드 및 에너지 커뮤니티를 가능하게 합니다. 활용 사례를 통해 전력 회사가 변화를 관리하고 현대화 계획을 추진하는 데 도움이 되는 스마트 솔루션을 확인할 수 있습니다.
그리드의 기술 손실 최소화 검증된 전기 및 디지털 솔루션으로 효율성을 높여 기술 손실을 20% 이상 줄일 수 있습니다.
그리드 결함 관리 개선 첨단 FLISR 결함 관리를 통해 정전 발생 시 보다 신속하게 대응하여 그리드 신뢰성을 향상시키십시오.
유틸리티 자산 관리의 재정립 상태 및 위험 기반 유지보수(CRBM)로의 전환은 전략적 필수 과제입니다.
그리드 내 DER 통합 강화 그리드 신뢰성 향상 — 높은 수준의 DER 통합으로 인해 발생하는 전압 상승과 역류를 관리합니다.
저전압 그리드 강화 DER의 확산에 따라 저전압 그리드가 그리드 전환의 핵심으로 부상하고 있습니다.
배전망 계획 업그레이드 통합 계획을 통해 DER 용량을 확대하고 ADMS 및 DERMS를 활용하여 EV/DER 관련 그리드 문제를 완화합니다.
배전 그리드의 유연성 확보 그리드 유연성 확보 — 2030년까지 재생에너지의 70%를 더 스마트한 배전 모델로 연결할 수 있습니다.
그리드 운영의 사이버 보안 강화 14초마다 발생하는 사이버 위협 — 스마트 보호 기능과 인식을 통해 그리드를 강화하십시오.
디지털 기술은 미래의 그리드를 어떻게 바꿀 것인가? 본 웨비나 시리즈를 통해 당사 전문가들이 심층적인 통찰을 제공합니다.