디지털 전환 자문
경쟁이 치열한 산업에서 디지털 전환은 더 이상 선택 사항이 아닙니다. Schneider Electric의 컨설팅 및 배포 팀은 고객과 협력하여 전환을 가속화하고 확장하며 실질적이고 측정 가능한 결과를 제공합니다. 일반적인 전체 투자 회수 기간은 약 2년입니다.

Schneider Electric은 핵심 산업 프로세스에 대한 심층적인 전문 지식, 현장에서 입증된 디지털 솔루션, 수상 경력에 빛나는 Lighthouse Smart Factories의 실제 성공 사례를 통해 업계 리더들이 다음과 같은 성과를 거둘 수 있도록 지원합니다.
최대 30%
기계 가용성/장비 가동 시간 증가
30%
백만 개당 결함 수 감소
최대 15%
종합 장비 효율(OEE) 향상
최대 21%
에너지 소비 감소

운영 우수성
문화, 시스템 및 도구 전반에 린 방식을 적용하여 낭비를 줄이고 경쟁력을 강화하십시오.
데이터 및 산업 인텔리전스
데이터 아키텍처와 저장을 최적화하고, 데이터 맥락화와 분석 역량을 고도화하며, 데이터 거버넌스 및 품질을 확보하고, 데이터를 신뢰할 수 있는 실시간 산업 인텔리전스로 전환하십시오.
산업 전환에 새로운 운영 시스템이 필요한 이유
산업 운영은 상호 연결된 공급망, 지속가능성 우선 순위, 디지털 통합의 필요성으로 인해 더욱 복잡해지고 있습니다.지속가능성 확장
디지털 전환 프로그램은 2030년까지 탄소 중립을 달성하려는 당사의 목표를 지원하는 중요한 수단입니다. Schneider Electric과의 파트너십을 통해 그룹의 모든 운영 현장에 모든 디지털 솔루션을 배포하는 것이 목표입니다.
Lionel Fompérie
Nexans 산업 전략 책임자
스마트 자동화의 성과
Schneider Electric과 전방위적인 360도 협력을 진행하게 되어 기쁩니다. 당사는 Schneider Electric의 도구와 솔루션을 활용하여 원자재 공급망과 운영을 디지털화하고 탈탄소화하고자 합니다.
Jyothish George
Glencore 구리 및 코발트 마케팅 책임자
데이터라는 보물
우리는 데이터가 실제로 매우 가치 있는 자원이라는 사실을 깨달았습니다.
Yannick Lestiboudois
Vicat 최고 디지털 정보 책임자

Nexans
디지털화 덕분에 공장뿐만 아니라 환경 영역에서도 작업자, 중간 관리자 및 감독 인력의 참여를 높일 수 있습니다. Vincent Dessale, Nexans 최고운영책임자영업팀에 문의하기
도움이 필요하신가요?
제품 선택기
애플리케이션에 적합한 제품과 액세서리를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.
견적 받기
영업 관련하여 온라인으로 문의하시면 전문가가 연락드립니다.
구매처
해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.
지원 센터
한 곳에서 모든 요구 사항에 대한 지원 리소스를 찾아보십시오.
1. 산업 디지털 전환이란?
Schneider Electric의 디지털 전환 솔루션은 산업 디지털 전환의 복잡한 프로세스를 원활하게 추진할 수 있도록 지원합니다. Schneider Electric은 모든 비즈니스에서 디지털 산업 전략을 정의하고 분석하며 설계하고 구현합니다. Schneider Electric은 성능, 효율성, 지속가능성 및 산업 보안을 개선하여 비즈니스를 지원할 수 있습니다. 이를 통해 스마트 팩토리라는 혁신적인 개념을 도입하고 그에 따른 이점을 누릴 수 있습니다.
2. Schneider Electric은 어떤 솔루션을 제공하나요?
제조 분야의 디지털 전환이 핵심이지만, Schneider Electric의 전문성은 다른 산업에 도움이 될 수 있습니다. 운영 우수성, 자산 성능, 산업 사이버 보안 및 에너지 성능 관리를 포함합니다. Schneider Electric은 산업 디지털 전환이 실질적인 비즈니스 가치를 제공하도록 하기 위해 비용이 낮으면서도 신속한 구현에 중점을 두고 있습니다. 이 과정에서 작업자는 애자일 디자인 사고와 같은 방법론의 적용과 더불어 디지털 전환의 핵심 요소 중 하나입니다.
3. 디지털 전환의 이점은 무엇인가요?
이러한 전환을 도입하면 보다 효율적인 생산 공정에 집중할 수 있습니다. 디지털 솔루션을 통해 데이터를 정확하고 빠르게 수집하고 분석할 수 있습니다. 이는 의사결정 과정을 지원하는 동시에 생산성을 향상시킵니다. 이러한 지속적인 개선은 유지보수 비용 절감, 다운타임 감소, 낭비 최소화 등 다양한 측면에 긍정적인 영향을 미칩니다.