EcoCare 디지털 중심 서비스로 가동 시간 향상
AI 기반 상태 기반 유지보수, 24시간 연중무휴 원격 모니터링, 전문가 지원을 통한 자산 성과 관리

EcoCare는 계획된 다운타임과 예기치 않은 다운타임으로 인한 높은 비용, 리소스 부족, 비효율적인 유지보수 문제를 해결하는 솔루션입니다. 이를 통해 시간 기반 유지보수에서 선제적인 상태 기반 유지보수로 전환할 수 있습니다. EcoCare는 전담 전문가의 지원을 바탕으로 24시간 연중무휴 원격 모니터링과 AI 기반 상태 기반 유지보수를 결합한 디지털 중심 서비스 플랜입니다. 가동 시간을 극대화하고, 자산 수명을 연장하며, 운영 효율성을 간소화할 수 있도록 지원합니다. EcoCare를 통해 다음과 같은 독점 혜택을 이용할 수 있습니다.
- 더 빠르고 개인화된 고급 기술 지원 및 성공 플랜
- 고장 수리 긴급 대응
- 교육, 예비 부품 및 현장 서비스 할인 혜택
다운타임 비용은 계속 증가하고, 숙련된 엔지니어는 부족하며, 에너지 시스템은 그 어느 때보다 복잡해지고 있습니다. EcoCare는 자산과 시스템의 신뢰성, 효율성, 미래 대응력을 유지하여 한발 앞서 대응할 수 있도록 지원합니다. EcoCare를 통해 다음과 같은 목표를 달성할 수 있도록 도와드립니다.
최대 75%
전기 관련 고장 위험 및 예기치 않은 다운타임 감소¹
최대 40%
현장 개입 및 계획된 다운타임 감소²
최대 20%
기존 일정 기반 서비스 플랜 대비 OpEx 절감³
Compass Datacenters
Compass Datacenters는 고객을 위해 수명과 탄력성을 향상시키고 있습니다.EcoCare는 문제를 조기에 감지하고 선제적으로 대응하며 팀의 운영 부담을 줄여, 핵심 인프라가 안정적으로 운영되도록 지원합니다. 자산의 복잡성을 운영에 대한 확신과 안심으로 전환하십시오.

24시간 연중무휴 원격 모니터링
Schneider Electric의 Connected Services Hub 팀은 AI 기반 분석과 예측 모델을 활용하여 자산과 시스템의 상태를 24시간 연중무휴 모니터링합니다.데이터는 센서와 통신 장치에서 수집되고 Schneider Electric 게이트웨이를 통해 EcoStruxure™ IoT 플랫폼으로 업로드됩니다. 온라인 또는 현장에서 제공되는 고급 교육을 이용하여 첫날부터 팀의 역량을 강화하고 기술력을 발전시킬 수 있습니다. 암호화된 단방향 데이터 흐름, ID 기반 액세스 제어, 안전한 Microsoft Azure 호스팅, IEC 62443-4-1 인증 개발, CREST 인증 테스트 등 설계 단계부터 사이버 보안을 내장하여 신뢰할 수 있는 디지털 서비스를 제공합니다.

도움이 필요하신가요?
제품 선택기
애플리케이션에 적합한 제품과 액세서리를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.
견적 받기
영업 관련하여 온라인으로 문의하시면 전문가가 연락드립니다.
구매처
해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.
지원 센터
한 곳에서 모든 요구 사항에 대한 지원 리소스를 찾아보십시오.
1 이 비율은 계약상 보장되는 수치가 아니며, Schneider Electric이 관찰한 전기 장애의 주요 근본 원인과 이에 대해 Schneider Electric이 개발한 솔루션에 관한 경험과 전문성을 바탕으로 합니다.
2 이 비율은 계약상 보장되는 수치가 아니며, 기존 일정 기반 유지보수 계약과 비교해 전기 분배 장치의 제조사 유지보수 활동 간격을 최대 2년, 즉 3년에서 5년까지 연장할 수 있다는 점을 기준으로 합니다.
3 이 비율은 계약상 보장되는 수치가 아니며, Compass 시설에 설치된 78개 EcoStruxure™ Modular Data Centers 표본을 대상으로 4년 계약 기간 중 2년간 관찰한 Compass Datacenters 성공 사례 벤치마크를 기준으로 합니다.
EcoCare는 가동 시간과 운영 신뢰성을 어떻게 향상시킵니까?
EcoCare는 상태 기반 유지보수, AI 기반 분석, 지속적인 원격 모니터링을 결합하여 가동 시간과 운영 신뢰성을 향상시킵니다. EcoCare는 정해진 유지보수 일정에 의존하는 대신 핵심 자산의 실시간 운영 데이터를 분석하여 잠재적 장애의 초기 징후를 감지합니다. 이를 통해 팀은 문제가 운영 차질로 이어지기 전에 대응할 수 있으며, 예기치 않은 다운타임을 줄이고 장비 수명을 연장할 수 있습니다. 그 결과 운영 예측 가능성이 높아지고, 사고를 더 빠르게 예방하며, 운영 및 시설 전반의 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
AI 기반 상태 기반 유지보수의 이점은 무엇이며, 자산 성과 관리를 어떻게 개선합니까?
AI 기반 상태 기반 유지보수를 통해 조직은 사후 대응 방식이나 시간 기반 유지보수에서 벗어나, 데이터 기반의 리스크 인식형 접근 방식으로 전환할 수 있습니다. EcoCare는 자산 상태를 지속적으로 평가하여, 가정이 아니라 실제 장비 상태를 기준으로 유지보수 활동의 우선순위를 정할 수 있도록 지원합니다. 유지보수 비용 절감, 긴급 개입 감소, 리소스 배분 개선, 핵심 운영에 대한 보호 강화 등을 주요 이점으로 꼽을 수 있습니다. 또한 이 접근 방식은 불필요한 정비와 조기 장비 교체를 줄여 지속가능성 목표 달성에도 기여합니다.
24시간 연중무휴 원격 모니터링과 전문가 지원을 결합한 상태 기반 유지보수가 사후 대응 방식이나 일정 기반 유지보수보다 더 효과적인 이유는 무엇입니까?
사후 대응 방식과 일정 기반 유지보수는 장애가 발생한 후에 대응하거나 실제 상태와 관계없이 장비를 정비하기 때문에, 비용이 증가하고 피할 수 있는 다운타임이 발생하는 경우가 많습니다. 상태 기반 유지보수는 실시간 자산 데이터를 활용해 문제를 조기에 감지하고, 필요한 경우에만 유지보수를 수행할 수 있도록 합니다. 여기에 24시간 연중무휴 원격 모니터링과 전문가 지원이 결합되면 이상 징후를 지속적으로 평가하고, 유지보수를 더 정확하게 수행하며, 운영에 영향을 미치기 전에 리스크를 관리할 수 있습니다. 그 결과 운영 리스크가 낮아지고, 예기치 않은 정전이 줄어들며, 유지보수 자원을 더 효율적으로 활용할 수 있습니다.