전기 기술자 및 설치업체용 소프트웨어
설치 및 시운전 시간을 절감할 수 있는 직관적인 설치업체용 앱을 살펴보십시오.


eSetup 앱은 설치업체가 스마트 커넥티드 디바이스를 손쉽게 구성할 수 있도록 설계되었습니다. 앱과 직관적인 인터페이스를 통해 비즈니스를 효율적으로 간소화하고 설치 및 시운전 시간을 단축하십시오.

시간 절약
시간 절약앱과 직관적인 인터페이스를 통해 손쉽게 비즈니스를 확장하고 설치 및 시운전 시간을 절감할 수 있습니다.
간편함
간편함구성을 위해 PC나 복잡한 도구가 필요하지 않습니다. 모든 작업을 스마트폰으로 수행할 수 있습니다.
효율성
효율성eSetup 앱을 사용하면 인터넷 연결 없이도 미리 준비하고 디바이스를 구성할 수 있습니다.
사용하기 쉽고 효율적이며 시간을 절약해주는 단순하고 직관적인 전기 기술자용 소프트웨어를 확인해 보십시오.
도움이 필요하신가요?
제품 선택기
애플리케이션에 적합한 제품과 액세서리를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.
견적 받기
영업 관련하여 온라인으로 문의하시면 전문가가 연락드립니다.
구매처
해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.
지원 센터
한 곳에서 모든 요구 사항에 대한 지원 리소스를 찾아보십시오.
1. 전기 기술자를 위한 소프트웨어란?
전기 기술자용 소프트웨어는 프로젝트 관리, 견적 산출, 대금 청구, 설계 등 업무 전반의 다양한 활동을 간소화합니다. 전기 기술자를 위한 소프트웨어 내부의 자동화된 작업은 효율을 높이고 고객 서비스 품질을 향상시킵니니다. 최신 프로그램은 정확한 보고 기능을 제공한다는 이점을 제공합니다. 프로젝트 비용, 일정 및 성과에 대한 인사이트를 통해 전기 기술자는 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
2. 통합 소프트웨어 솔루션의 이점은 무엇입니까?
통합 산업 소프트웨어 솔루션에는 다음과 같은 여러 가지 이점이 있습니다.
- 생산성 향상: Schneider Electric의 통합 제어 솔루션은 플랜트에 신뢰할 수 있고 정확하며 원활한 데이터 흐름을 제공하여 운영 관리자가 더 스마트한 의사 결정을 내릴 수 있도록 함으로써 생산성을 효과적으로 향상시킬 수 있습니다.
- 실시간 가시성: 통합 산업 소프트웨어 솔루션은 오래된 정보와 오류 발생 가능성이 높은 데이터를 한데 모으기 위한 노력을 줄이는 데 도움이 됩니다. 또한 비즈니스에 대한 실시간 가시성을 쉽게 높여줍니다.
- 비용 절감: 초기에는 산업 자동화 시스템에 대한 투자가 더 늘어날 수 있지만 다양한 통합 솔루션을 구현하고 나면 향후 데이터 분석 비용을 상당히 절감할 수 있습니다. 또한 자동화된 데이터 분석이 도입됨에 따라 서비스 중단과 기계 고장의 위험성은 최소한으로 줄어듭니다.
- 일관성 향상: 기계가 일정한 속도로 작동합니다. 따라서 자동화 시스템으로 관리할 때 자동화된 산업 생산 프로세스가 안정성, 견고성 및 수명을 지원합니다.
3. 지속가능한 미래를 위한 에너지 산업 소프트웨어 솔루션이란?
에너지 산업 소프트웨어 솔루션은 독립적인 산업 소프트웨어 포트폴리오를 지원하여 빌딩, 산업 및 인프라의 혁신을 가속화합니다. 지속가능한 미래를 위한 Schneider Electric 소프트웨어 IoT 솔루션에는 EcoStruxure Machine Expert, EcoStruxure Control Expert, EcoStruxure Power Design 등이 포함됩니다. 이러한 강력한 산업 소프트웨어 솔루션을 통해 건설, 운영, 설계 단계부터 유지보수 단계까지 전체 수명 주기 동안 비즈니스 운영의 효율성을 개선할 수 있습니다.
4. eSetup 앱이란?
eSetup은 Schneider Electric Wiser Smart Home 시스템을 설치하는 전기 기술자와 설치업체를 위한 Wiser 전용 앱입니다. eSetup 앱은 모든 작업을 이 앱에서 처리할 수 있어 설치와 시운전 시간을 절약하는 데 도움이 됩니다. 이 앱이 전기 기술자와 설치업체에 제공하는 주요 이점은 다음과 같습니다.
- 커넥티드 스마트 제품을 구성하기 위해 PC나 기타 복잡한 도구를 사용할 필요 없이 손쉽게 비즈니스를 확장할 수 있습니다. 스마트폰이나 태블릿만 있으면 모든 작업을 수행할 수 있습니다.
- 설치 및 시운전 시 번거로움 없음
- 앱 내 안내
- 간단한 인터페이스
- Schneider Electric 지원 센터와 간편하게 문의 가능
- 실제 구성 시뮬레이션을 위한 데모 모드 제공