DCIM에 대해 자세히 알아보기
DCIM이 필요한 순간
DCIM 솔루션으로 하이브리드 IT 인프라를 통합 관리하세요. 데이터센터 운영의 모든 과제를 해결합니다.
- 분산 IT 자산을 실시간으로 통합 관리하고 계십니까?
- IT 인프라 운영 비용이 증가하는 상황에서 효율적인 관리 방안이 필요하십니까?
- IT 에너지 소비 효율화가 필요하십니까?
- 데이터센터 에너지 관리와 탄소 배출 감축이 고민이십니까?

DCIM(데이터센터 인프라 관리)은 IT 장비부터 전력, 냉각 시스템까지 데이터센터 전체 인프라를 통합 관리하는 솔루션입니다. 실시간 모니터링과 측정으로 에너지 효율을 최적화하고 운영 중단을 예방합니다.
최근 발표된 DCIM Magic Quadrant 보고서에서 Gartner의 업계 전문가는 DCIM을 “모든 IT 관련 장비(예: 서버, 스토리지 및 네트워크 스위치) 및 설비 인프라 구성 요소(예: 전력 분배 장치(PDUs) 및 컴퓨터실 공기 조화기(CRACs))의 데이터 센터 활용 및 에너지 소비를 모니터, 측정, 관리하거나 제어하는 도구”로 정의합니다. 이 보고서는 더 나아가 DCIM이 주로 "IT 시스템을 가동하고 실행하는 데 필요한 전력, 냉각, 물리적 보안을 제공하는 장비"를 다룬다고 명시합니다.
DCIM은 기본적인 장치 모니터링 수준을 넘어 데이터 센터 운영자가 전력 및 냉각 장치 상태를 포함한 환경에서 일어나는 상황을 파악할 수 있도록 지원합니다. 이 아이디어는 관리자가 문제를 예방하고 향후 요구 사항과 최적의 장비 배치를 위한 계획을 수립하는 것을 돕습니다.
당사의 직원 Kevin Brown의 블로그 게시물에 자세히 나와 있는 것처럼 고객은 기존 DCIM 도구로 인해 몇 가지 당면 과제에 직면했습니다. 이러한 문제에는 사용 및 유지 보수 측면에서 긴 배포 시간과 소프트웨어 업데이트 등과 관련된 복잡성 증대가 포함됩니다.
데이터 센터 관리 소프트웨어는 일반적으로 모니터링/자동화 및 계획/구현의 두 가지 주요 범주로 분류됩니다. 첫 번째 범주는 IT실 및 설비 전력, 환경 제어 및 보안의 모니터링 및 자동화를 다룹니다. 이 범주의 소프트웨어는 데이터 센터가 설계된 대로 작동하도록 보장하고 열, 환기 및 공기 조화를 비롯한 물리적 장치의 경보에 대해 사용자 설정 가능한 임계값을 제공합니다. 또한 실시간으로 평균 및 피크 전력 사용에 대해 보고하고 전력 사용 효율성(PUE)을 측정합니다. 계획 및 구현 소프트웨어는 IT 관리자가 데이터 센터 변화를 촉진하고, 최대 효율성을 위해 새로운 장비를 배포하고, 자산을 추적할 수 있도록 지원하는 데 초점을 두고 있습니다. 이 소프트웨어는 ‘가상’ 시나리오를 지원하여 총 소유 비용을 계획하고 절감할 수 있습니다.
DCIM은 고객이 다음과 같은 네 가지 주요 고충을 해결할 수 있도록 지원합니다.
- 다운타임 방지
- 원격 모니터링 및 관리의 부족
- 여러 벤더가 제공하는 장비 관리
- IT 직원이 없거나 한정된 수많은 현장 처리
보안 위험으로부터 IT 인프라를 보호할 수 있는 솔루션은 한 가지가 아닙니다. 다층적인 접근 방식이 필요합니다.
물리적 보안은 첫 번째 방어선입니다. 자산이 멀리 떨어져 있을 수 있으므로 데이터 손실을 방지하고 다운타임을 방지하려면 자산을 항상 감시할 수 있는 방법이 필요합니다. 고품질의 통합 영상 관제 시스템을 갖추면 원격 실시간 모니터링이 가능하므로 비정상적인 활동을 감시할 수 있고, 배지 랙 액세스 제어를 통해 무단 액세스를 완화할 수 있습니다. 또한 온도, 습도, 연기, 물과 같은 환경적 요인으로 인한 위협도 무시할 수 없습니다. 이러한 요인은 기업의 IT 인프라에 심각한 위협이 됩니다.
그 다음에는 논리적 계층이 있습니다. 안전한 클라우드 기반 종합 모니터링 소프트웨어와 같은 DCIM 솔루션은 다양한 위치에 배포된 어플라이언스의 관리를 중앙 집중화하여 상시 현장 모니터링으로 장애를 방지하고 문제를 신속하게 해결할 수 있도록 지원합니다.
다운타임과 운영 중단을 방지하기 위해서는 사이버 보안과 물리적 보안을 모두 중요하게 고려해야 합니다.

DCIM 3.0 기반 EcoStruxure IT로 복잡한 하이브리드 IT 인프라를 효율적으로 관리하세요. 진화된 모니터링 포트폴리오로 현대 데이터센터의 과제를 해결합니다.
DCIM 3.0으로 해결하는 하이브리드 인프라 과제
- 복원력
DCIM으로 하이브리드 IT 환경의 안정성 확보
- 보안
DCIM 기반 통합 보안 관리로 분산 환경 최적화
- 지속가능성
DCIM으로 구현하는 친환경 데이터센터 운영
DCIM 3.0 성공 사례: EcoStruxure IT 도입 효과
DCIM으로 온프레미스부터 클라우드, 엣지까지 IT 인프라를 통합 관리하세요. 실제 고객들의 시스템 복원력, 보안, 지속가능성 향상 사례를 확인하세요.DCIM 모니터링 가치 계산기
잠재적 가치를 계산해보세요.
분산형 IT에 대한 DCIM 모니터링 및 경보의 잠재적 가치를 추정하세요.이 계산기는 입력 데이터를 기준으로 ROI(또는 투자회수 기간)를 계산하여 소프트웨어의 잠재적 가치를 이해시킬 간편한 프레임워크를 보여줍니다.
DCIM 활용: 3단계에 걸쳐 모든 기업의 IT 에너지 소비 계산하기
이 백서는 최고정보책임자(CIO)가 지속 가능성 여정을 시작하기 위한 첫 번째 단계를 다룹니다.
추가 리소스
EcoStruxure IT 포럼
EcoStruxure IT DCIM 솔루션의 설치 및 구성을 위한 지원 포럼
포럼으로 이동
SDC 수상
"올해의 벤더 채널 프로그램" 및 "올해의 비즈니스 연속성/재해 복구 프로젝트"
더 알아보기
지속가능성의 5가지 대표 함정
지속가능성 여정을 시작하고 유지하기 위한 로드맵입니다.
자동화된 지속가능성 보고
Schneider Electric은 EcoStruxure IT DCIM 소프트웨어에 자동화된 지속가능성 보고 기능을 추가합니다.
DCD 뉴스
1. DCIM 소프트웨어란?
DCIM(데이터 센터 인프라 관리) 소프트웨어는 데이터 센터 인프라를 모니터링하고 관리할 수 있는 혁신적인 솔루션입니다. 이를 통해 IT 인프라에 대한 가시성과 제어 기능을 강화할 수 있습니다. DCIM을 도입하면 용량 계획을 개선하고 가동 시간을 유지하면서 동시에 온프레미스, 클라우드, 엣지에서 경보를 관리할 수 있습니다.
2. 더 나은 데이터 센터 관리 소프트웨어를 사용할 경우 어떻게 비즈니스를 개선할 수 있습니까?
DCIM 3 소프트웨어는 실시간 가시성을 제공합니다. 이러한 데이터 센터 인프라 관리가 개선되면 모든 시스템, 서버, 스토리지, 네트워킹, 냉각에 대한 모니터링 작업이 용이해집니다. 복원력 있고 안전하며 벤더에 영향을 받지 않는 DCIM 소프트웨어를 사용하면 용량 계획 및 리소스 할당과 관련하여 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다. 이는 곧 가용 자원의 활용도 향상으로 이어집니다.
모든 중요 시스템에 대한 지속적인 관찰과 함께 사전에 결정된 유지보수를 통해 비즈니스는 비용이 많이 드는 다운타임을 방지할 수 있습니다. 문제 발생할 경우 경보를 통해 큰 장애가 발생하기 전에 문제를 해결할 수 있는 기회를 제공합니다.
3. 데이터 센터 관리용 소프트웨어의 이점은 무엇입니까?
EcoStruxure IT 앱을 사용하여 데이터 센터를 관리하면 비용이 크게 절감되고 가동 시간이 향상되며 일반적으로 운영 및 효율성이 향상됩니다. 이러한 환경에 대한 실시간 가시성을 확보하면 다음 단계를 계획하고 작업을 최적화하며 데이터 센터 운영의 모든 주요 측면을 눈에 띄게 개선할 수 있습니다.