광업, 광물 및 금속 가공과 플랜트 정제
광업, 광물 및 금속 가공과 플랜트 정제
전 세계 자원 산업은 새롭고 지능적이며 사용하기 쉬운 최적화 및 공정 제어 도구를 필요로 합니다. 당사의 첨단 최적화 솔루션으로 더 스마트한 광업, 광물, 금속 가공을 실현하십시오.

더 스마트한 광업, 광물, 금속 산업용 도구를 통해 시설 성능을 향상시키고 소모품 사용을 절감할 수 있습니다. 당사의 솔루션은 플랜트 작업을 비즈니스 목표에 맞게 조정합니다

당사의 확장 가능한 공정 자동화 시스템은 전력 공급과 제어 기능을 통합하여 성능과 생산성을 향상시키며, 다음과 같은 주요 요소를 포함합니다.
- 계측 네트워크와 모터 기반 애플리케이션을 관리할 수 있는 고급 이더넷 아키텍처
- 플랜트 설계, 운영 및 유지보수를 위한 단일 환경
- 실제 광산 구조와 일치하는 애플리케이션
- 광산 작업을 위한 전용 객체 라이브러리
- 엔지니어링 비용 절감
- 유지보수, 수정, 개선 및 확장 용이

EcoStruxure Process Expert는 산업용 사물 인터넷(IIoT)의 강점을 활용하여 플랜트를 미래에 맞게 전환하는 솔루션입니다. 지속가능하고 생산적이며 시장 상황에 민첩한 플랜트를 위해 전체 인프라를 엔지니어링, 운영 및 유지하는 단일 자동화 시스템입니다.

당사의 솔루션이 어떻게 채굴 효율을 향상시키고 사이버 보안 및 파트너 프로그램 측면에서 어떤 솔루션을 제공하는지 확인하십시오.
솔루션의 실제 적용 사례
동영상을 통해 ArcelorMittal 덩케르크 공장에서 일관된 품질을 어떻게 유지하는지 확인하십시오.솔루션의 실제 적용 사례
동영상을 통해 중국 취자이 시멘트 공장에서 당사의 기술이 어떻게 작동하는지 확인하십시오.도움이 필요하신가요?
제품 선택기
애플리케이션에 적합한 제품과 액세서리를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.
견적 받기
영업 관련하여 온라인으로 문의하시면 전문가가 연락드립니다.
구매처
해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.
지원 센터
한 곳에서 모든 요구 사항에 대한 지원 리소스를 찾아보십시오.
광물 가공이란 무엇입니까?
광물 가공은 원광석에서 유용한 광물을 분리하여 정제된 자원을 생산하는 방식을 말합니다. 이는 채굴 공정의 핵심 단계로, 효율성을 높이고 에너지 및 시약 사용을 줄이며 지속가능하고 경제적인 생산을 지원합니다.
광물 가공의 네 가지 유형은 무엇입니까?
광물 가공의 네 가지 공정은 분쇄, 입도 분류, 농축, 탈수입니다. 이 네 가지 단계는 함께 원광석 처리 효율을 최적화하고 폐기물을 줄이며 설비의 운전 효율을 높입니다. 분쇄는 원광석을 더 작은 입자로 분해하고, 입도 분류는 후속 공정을 위해 입자를 분류합니다. 농축은 유용한 광물과 불순물을 분리하며, 탈수는 취급 및 운반을 용이하게 하기 위해 잉여 수분을 제거합니다. 이러한 단계는 경제적이고 지속가능한 채굴 작업을 위해 필수적이며, 점점 더 발전된 자동화 및 공정 제어 기술을 통해 운영되고 있습니다.
금속 정제란 무엇입니까?
금속 정제는 광석에서 추출된 원금속을 정제하여 불순물을 제거하고 고품질 소재를 생산하는 과정입니다. 이 과정은 금속이 강도, 내구성, 성능 등의 산업 표준을 충족하도록 하며, 주로 고급 열처리, 화학적 또는 전해적 공정을 사용합니다.