Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
ATV600: возможно ли подключить к ПЧ температурный сенсор Pt100/Pt1000?

Аналоговые входы AI2/AI3 ATV630/ATV650 допускают подключение температурных сенсоров типа Pt100/Pt1000 (1 или 3 сенсора, включенных последовательно).

Схема подключения:


Выбранный аналоговый вход должен быть настроен при помощи параметра [AI2 Type] AI2t / [AI3 Type] AI3t:

Настройка Код Описание
[Voltage]10U0-10 Vdc
Заводская настройка
[Current]0A0-20 mA
[PTC Management]PtC1 to 6 PTC (последовательно)
[KTY]KtY1 KTY84
[PT1000]1Pt31 PT1000 2-х проводное подключение
[PT100]1Pt21 PT100 2-х проводное подключение
[Water Prob]leuelДатчик уровня воды
[3PT1000]3Pt33 PT1000 2-х проводное подключение
[3PT100]3Pt23 PT100 2-х проводное подключение

Выберите значение параметра, которое соответствует Вашему типу датчика и его количеству.

Температурный сенсор может использоваться в двух режимах:

  • внешний ПЛК или верхний уровень АСУ ТП считывает значение температуры и вырабатывает реакцию - при достижении определенного порога температуры может, например, снижаться нагрузка на привод.
  • тепловая защита двигателя самим ПЧ. Параметрируются два порога температуры - предупреждения и аварийного отключения.
Для настройки второго режима нужно настроить четыре параметра:
меню [Complete settings] [Motor parameters] [Motor monitoring] [Thermal monitoring]
активация:
[AI2 Th Monitoring] tH2S = YES

порог аварийного отключения:
[AI2 Th Error Level] tH2F

порог предупреждения:
[AI2 Th Warn Level] tH2A

реакция при достижении порог аварийного отключения:
[AI2 Th Error Resp] tH2b











Удобно настраивать эти параметры при помощи бесплатного ПО SoMove: