{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Чем мы можем помочь сегодня?
ATV600: пожарный режим (fire mode)
В пожарном режиме ПЧ должен работать без отключения, игнорируя аварийные ситуации. Для этого нужно включить функцию отключения защит.

При активации этой функции ПЧ прекращает детектирование следующих защит:
AnF, bOF, CnF, COF, dLF, EnF, EPF1, EPF2, FCF2, ETHF, InFA, InFB, InFV, LFF1, LFF3, ObF, OHF, OLC, OLF, OPF1, OPF2, OSF, PHF, SLF1, SLF2, SLF3, SOF, SPF, SSF, TFd, TJF, TnF, ULF, USF.

Если при работе привода возникает необходимость активации пожарного режима (функции отключения защит), то нужно:

предварительно настроить режим активации:

[Complete settings] [Error/Warning handling] [Error detection disable]

В случае управления по Modbus:

[ErrorDetect Disabled] InH = CD11 (11 бит слова управления CMD).

При записи в 11 бит CMD значения 1 будет активирован этот режим.

В случае управления релейным выходом (например, пожарная автоматика):

[ErrorDetect Disabled] InH = DI5.

При поступлении на DI5 логической "1" будет активирован этот режим.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: