{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Чем мы можем помочь сегодня?
ATV320: ограничение момента для шнека
Шнековый конвейер в случае попадания в транспортируемую среду посторонних включений может быть поврежден. Двигатель может развить в этом случае момент, который приведет к повреждению механической части.

Если для привода двигателя используется ПЧ ATV320, то возможно путем настройки ограничить максимальный момент при помощи активизации встроенной функции "ограничение момента". Механическая характеристика в этом случае приобретает вид, показанный ниже:





















Рекомендации по настройкам ПЧ ATV320 приведены ниже.

Необходимо задать векторный закон управления с регулятором скорости:
CONF/FULL/DRC/Ctt=uuC

Введите данные двигателя  с шильдика: мощность, напряжение, ток, номинальную скорость:
CONF/FULL/DRC/ASY-:
nPR - номинальная мощность в кВт;
UNS - номинальное напряжение в В;
nCr - номинальный ток в А;
nSP - номинальная скорость вращения, об/мин.

и проведите автонастройку:
tun=YES (нажимайте не менее 2 с на ENT)

После проведения автонастройки параметр tuS должен измениться на done.

Активация режима ограничения момента:

CONF/FULL/FUN/tOL-/
TLA=YES
TLIM= значение момента, при котором происходит ограничение, в % от номинального момента двигателя.

Значение TLIM не должно приводить к разрушению механизма.

Реакция ПЧ на ограничение момента:
CONF/FULL/FLT-/tiD-
SSB=YES (торможение выбегом)
STO= 1000 мс (время паузы на реакцию, подобрать).

.



Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: