{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Чем мы можем помочь сегодня?
ATV600: привод вентилятора - как обеспечить работоспособность при кратковременных просадках напряжения
При работе ПЧ ATV600 в качестве привода вентилятора возможны кратковременные просадки напряжения сети. Это может происходить из-за переключения секций питания АВР.
При понижении напряжения сети менее значения параметра [Undervoltage Level] USL происходит аварийное отключение с кодом ошибки [Supply Mains UnderV] USF.

При восстановлении напряжения (более 304 В) происходит сброс ошибки USF и авторестарт. Для авторестарта должно быть выбрано двухпроводное управление по состоянию:













[Complete settings] [Command and Reference]

[2/3-wire control] tCC = 2С
[2-wire type] tCt = [Level] LEL

Если просадка напряжения кратковременная, то происходит запуск неразмагниченного двигателя (на статоре присутствует остаточное напряжение противоэдс). Время размагничивания зависит от параметров двигателя. Ориентировочно можно считать, что полное размагничивание происходит за единицы секунд.
Для того, чтобы избежать сверхтока и отключения ПЧ (токовая перегрузка), нужно активировать функцию "подхват-на-лету" (catch-on-fly). Но эта функция замедляет время авторестарта, потому что ей требуется некоторое время для определения положения вектора противоэдс.

Предлагается другое решение: нужно использовать защиту от перенапряжения ПЧ ATV630 с вариантом реакции "Поддержка ЗПТ". В этом режиме ПЧ осуществляет торможение вентилятора, двигатель переходит в генераторный режим и увеличивает напряжение на звене постоянного тока. При восстановлении напряжения сети старт ПЧ будет происходить быстрее.


Настройте следующие параметры:

[Complete settings] [Error/Warning handling] [Undervoltage handling]

для схемы с сетевым контактором
[Undervoltage Resp] USb = [Error Triggered w/o Relay] 1 (реле R1 остается замкнутым при недонапряжении и не отключает сетевой контактор)

[Mains Voltage] UrES = 380 V (на минимум)

[Undervoltage Level] USL = 190 V (значение напряжения сети, при котором ПЧ аварийно отключается по USF) - настройте на минимальное значение.
Диапазон параметра USL зависит от [Mains Voltage] UrES. Для [Mains Voltage] UrES = 380 V USL может изменяться от 190 V до 255 V.

реакция на недонапряжение: поддержка ЗПТ
[CtrlStopPLoss] StP = [DC Maintain] MMS

уровень напряжения, при котором ПЧ реагирует на недонапряжение сети
[Prevention Level] UPL = 297 V. Диапазон параметра UPL: [255..297 V]. При понижении напряжения сети менее UPL ПЧ будет реагировать в соответствии с настройкой параметра [CtrlStopPLoss] StP.

Параметр [DC Bus Maintain Time] tbS определяет время поддержания звена постоянного тока. Задайте его на значение, равное времени полного останова вентилятора выбегом (по инерции).

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: