Issue:
Customer is experiencing ASF [Angle error] on an ATV340 series drive.
Product line:
ATV340 series.
Environment:
Synchronous motor is being used.
Cause:
For synchronous motors, wrong setting of the speed loop when the reference goes through 0.
Resolution:
Customer is experiencing ASF [Angle error] on an ATV340 series drive.
Product line:
ATV340 series.
Environment:
Synchronous motor is being used.
Cause:
For synchronous motors, wrong setting of the speed loop when the reference goes through 0.
Resolution:
Verify the speed loop parameters.
Verify the motor phases and the maximum current allowed by the drive.
This detected error can be cleared manually with the [Fault Reset Assign] rSF parameter after the cause
This detected error can be cleared manually with the [Fault Reset Assign] rSF parameter after the cause
has disappeared.
Опубликовано для: Schneider Electric Казахстан


Нужна помощь?
Инструмент для подбора продукции
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.