Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
What are the communication settings on EVlink Pro AC to connect an external Power Meter on an RS-485 bus ?

Article available in these languages: Czech

The settings are: 9600 baud / Parity Even/stop bit:1 / Do not use the slave address 247.