{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Чем мы можем помочь сегодня?
Что означает ошибка EC02 в процессоре Quantum High End?
Вопрос: - Что означает ошибка EC02 в процессоре Quantum High End 140CPU65xxxx или 140CPU67ххх?

Окружение: - Модули CPU Quantum High End 140CPU65xxxx или 140CPU67ххх.

Ответ : - Код системной ошибки «EC02» означает «Ошибка процессора Phoenix/Sonix связанная с NMI (немаскируемым прерыванием)».
Код ошибки EC02 может быть связан с различными факторами: причины могут быть или  в ошибке взаимодействия электронных компонентов модуля (естественная деградация компонентов с течением времени), ошибок во внутреннем программном обеспечении (Firmware) или в программе пользователя (например проявиться при многократном  изменении проекта в режиме online - большое  количество online изменений в программе при её корректировке без проведения полной компиляции всего проекта (Rebuild All Project). Эта ошибка появляется после сбоя системы и говорит о том, что CPU заблокирован.
В случае внутренней ошибки, CPU уходит в защищенный режим и блокируется, все связи с объектами теряются, выходы принимают заданное пользователем значения.
Производителем рекомендованы следующие действия по предотвращению появления подобной ошибки:
  1. Сделать архивную копию вашего проекта Unity Pro и данных из CPU.
  2. Провести полную компиляцию проекта Unity (команда Rebuild All из меню Unity Pro или Control Expert)
  3. Выключить питание сбойного CPU.
  4. Нажать кнопку ESC ( или одновременно ESC и ENTER) на передней панели CPU.
  5. Включить питание CPU, не отпуская кнопки ESC, до появления на дисплее надписи «Erasing all RAM» (Стирание всей оперативной памяти).
  6. Отпустить кнопку ESC и подождать появления надписи «No Conf» (Конфигурация отсутствует).
  7. Если надпись «No Conf» появилась, загрузить компилированный проект в CPU.
  8. Если ошибка ECO2 не устранилась, используя программу OS Loader загрузить  в CPU актуальную версию Firmware  операционной системы как  для сопроцессора (Copro)  (если загруженная в Copro версия не равна v3.10) , так и для микропроцессора (Exec)  для этого типа модуля CPU.
  9. И если, после всех описанных выше манипуляций ошибка повторилась, то это аппаратный сбой  CPU и  этот модуль следует заменить.
Актуальной версией Firmware для модуля 140CPU67x60 на  апрель 2022 года является версия Exec v3.60 и версия Copro v3.10.
Другой возможной причиной ошибки с кодом EC02 может быть версия прошивки в головном модуле RIO сети 140CRP93xxx.
140CRP93x xx должен иметь версию Exec v2.10. Перед загрузкой файла обратите внимание на версию PV модуля 140CRP93xxx. Для разных версий PV (Product Version) модулей 140CRP93xxx производителем оборудования были выпущены разные, несовместимые между собой файлы прошивки , но под одним и тем же номером версии v2.10). Используйте файлы, соответствующие PV конкретного модуля 140CRP93xxx.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: