Интеллектуальное программное обеспечение DCIM в эпоху искусственного интеллекта
Решение EcoStruxure™ IT от Schneider Electric обеспечивает полную прозрачность и контроль над безопасной, отказоустойчивой и оптимизированной ИТ-инфраструктурой любого масштаба, позволяя вашей организации идти в ногу с развитием искусственного интеллекта.


Программное обеспечение для управления инфраструктурой центров обработки данных (DCIM) используется для мониторинга, отслеживания показателей и администрирования центров обработки данных, охватывая как ИТ-оборудование, так и вспомогательную инфраструктуру, такую как системы электропитания и охлаждения, что обеспечивает прозрачность и контроль для сложных ИТ-инфраструктур.
EcoStruxure IT — это комплексная программная платформа DCIM от Schneider Electric. Узнайте, что EcoStruxure IT может предложить вам.
Программное обеспечение EcoStruxure IT DCIM для решения актуальных задач центров обработки данных
Программное обеспечение EcoStruxure IT DCIM для решения актуальных задач центров обработки данных
Мониторинг и управление
Мониторинг и управлениеОсуществляйте мониторинг и контроль активов, условий окружающей среды и безопасности, обеспечивая при этом интеграцию с ИТ-уровнем для единого управления инфраструктурой.
Планирование и моделирование
Планирование и моделированиеПроектируйте, моделируйте и оптимизируйте инфраструктуру центров обработки данных или инфраструктуру колокации — в локальной, периферийной или гибридной среде.
Решения для развертывания
Решения для развертыванияГотовые или индивидуально разработанные решения гарантируют эффективное внедрение, использование и максимальную выгоду от решений EcoStruxure IT.
Для наших партнеров
Для наших партнеровИспользуйте новые возможности получения дохода от оборудования, программного обеспечения и услуг с EcoStruxure IT для партнеров, что позволит вывести бизнес на новый уровень.
Откройте для себя преимущества EcoStruxure IT
Управление временем безотказной работы и отказоустойчивостью
Выявление тенденций и отклонений, которое позволяет осуществлять профилактическое техническое обслуживание.
Интеграция решений различных поставщиков
Поддерживает экосистемы различных поставщиков.
Безопасность и управление доступом
Сигналы тревоги, связанные с защитой окружающей среды и безопасностью
Соответствие требованиям устойчивого развития
Автоматизация обеспечения соответствия требованиям
Управление ИТ-активами и мощностями
Прогнозируйте будущие потребности в ИТ и обеспечивайте наличие необходимых ресурсов.
Анализ энергопотребления и энергоснабжения
Оптимизируйте энергопотребление с помощью аналитических данных.
Охлаждение и оптимизация теплового режима
Контролируйте температуру и расход воздуха для обеспечения оптимальных условий эксплуатации.
Институт Сенгера
Основа эффективности центров обработки данных — ожидаемая экономия электроэнергии на 5–10 %.Вебинар по EcoStruxure IT
За пределами DCIM: решение проблем в сфере распределения ИТ-ресурсов
Современные системы DCIM помогают своевременно выявлять проблемы и снижать риски для безопасности. Посмотрите вебинар, чтобы узнать, как повысить уровень кибербезопасности и обеспечить мониторинг в режиме реального времени.
Объединение аппаратного и программного обеспечения
Вместе — интеллектуальнее
Оптимизируйте производительность с помощью программных решений, обеспечивающих аналитические выводы на основе данных, — благодаря нашей надежной и интеллектуальной физической ИТ-инфраструктуре.
Инструменты и ресурсы
Доверенный












Готовы начать?
Познакомьтесь с EcoStruxure ITБезопасное и масштабируемое управление физической ИТ-инфраструктурой.

Нужна помощь?
Инструмент для подбора продукции
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.
Часто задаваемые вопросы:
1. Чем программное обеспечение DCIM от Schneider Electric отличается от других инструментов управления инфраструктурой центров обработки данных?
Программное обеспечение EcoStruxure IT DCIM от Schneider Electric — это независимая от поставщиков облачная платформа, предназначенная для поддержки распределенных и гибридных ИТ-сред. В отличие от традиционных инструментов DCIM, привязанных к конкретным аппаратным экосистемам, EcoStruxure IT обеспечивает открытую совместимость с оборудованием различных производителей, мониторинг в режиме реального времени, прогнозную аналитику и масштабируемый мониторинг как в центрах обработки данных, так и на периферийных объектах.
2. Может ли программное обеспечение DCIM от Schneider Electric помочь оптимизировать энергоэффективность центра обработки данных?
Да. Программное обеспечение EcoStruxure IT DCIM использует не зависящие от конкретных поставщиков данные о питании, охлаждении и условиях окружающей среды для выявления неэффективности в средах со смешанной инфраструктурой. Благодаря аналитическим данным ИТ-специалисты могут оптимизировать энергопотребление, сократить расходы на охлаждение и повысить экологическую устойчивость гибридных ИТ-инфраструктур и систем, в которых используются решения разных поставщиков.
3. Каковы основные особенности программных систем DCIM компании Schneider Electric?
Программное обеспечение EcoStruxure IT DCIM обеспечивает мониторинг без привязки к конкретным поставщикам, оповещения в режиме реального времени, планирование ресурсов, моделирование активов, удаленный доступ к данным и аналитику по снижению рисков. Платформа объединяет данные об инфраструктуре от различных поставщиков, помогая ИТ-специалистам модернизировать процессы мониторинга, управления, планирования и моделирования в гибридных ИТ-инфраструктурах.
4. В чем заключаются преимущества использования программного обеспечения DCIM от Schneider Electric для управления центрами обработки данных?
Программное обеспечение EcoStruxure IT DCIM обеспечивает полную отслеживаемость и контроль без привязки к конкретным поставщикам, что позволяет организациям повысить надежность, оптимизировать мощности и снизить риски. К преимуществам относятся повышенная отказоустойчивость, более быстрое устранение неполадок, более надежное обеспечение непрерывности бизнеса и более эффективное планирование в распределенных гибридных ИТ-средах.
5. Какие программные решения DCIM от Schneider Electric доступны для центров обработки данных?
Компания Schneider Electric предлагает ряд независимых от поставщиков программных решений EcoStruxure IT DCIM, включая следующие:
- EcoStruxure IT Expert для мониторинга и аналитики в облаке
- EcoStruxure IT Advisor для планирования, моделирования мощностей и оптимизации
- EcoStruxure Asset Advisor для удаленного мониторинга и оперативного реагирования
В совокупности эти программные инструменты позволяют модернизировать процессы мониторинга, управления, планирования и моделирования сложных гибридных ИТ-инфраструктур.