Решения для развертывания
EcoStruxure™ IT
Решения для развертыванияРешения для развертывания позволяют организациям эффективно внедрять, использовать и раскрывать весь потенциал EcoStruxure IT с помощью стандартных готовых или индивидуальных услуг. Это позволяет решать технические и эксплуатационные задачи на всех этапах жизненного цикла.
_BUILDER.IORectangle.webp)
Стандартные или индивидуальные решения
Гибкость без риска
Стандартные или индивидуальные решенияВы точно знаете, что получите, благодаря четким и предсказуемым результатам.
Помощь, когда она нужна
Легкий доступ к экспертным знаниям
Помощь, когда она нужнаВысококвалифицированные технические специалисты помогают достигать запланированных результатов.
Удовлетворите все ваши требования
Не сбивайтесь с пути
Удовлетворите все ваши требованияСистема управления проектами позволяет вам всегда быть в курсе событий и оперативно решать возникающие проблемы.

Планируйте, разрабатывайте и внедряйте с уверенностью
Методология, основанная на передовом опыте, обеспечивает быстрое развертывание с минимальными рисками.
Установка и настройка
Специалисты могут осуществлять проектирование, установку, настройку, тестирование и развертывание EcoStruxure IT.Использование инноваций
Содействие сокращению энергопотребленияTelecentro сокращает энергопотребление за счет применения инновационных технологий в центрах обработки данных. Узнайте, как EcoStruxure IT способствует достижению целей в области устойчивого развития и помогает повысить эффективность благодаря надежным и масштабируемым решениям.
Инструменты и ресурсы
Есть вопросы?
Узнайте больше об EcoStruxure ITХотите узнать больше о решениях EcoStruxure IT или посмотреть демонстрацию в режиме реального времени?
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
Часто задаваемые вопросы:
1. Что такое решения для развертывания EcoStruxure IT?
Решения для развертывания EcoStruxure IT включают стандартные или индивидуальные услуги, которые помогают организациям устанавливать, настраивать и оптимизировать программное обеспечение EcoStruxure IT. Они обеспечивают надлежащее внедрение, эксплуатационную готовность и долгосрочную ценность на протяжении всего жизненного цикла.
2. Какие виды услуг по развертыванию включены?
Услуги включают установку и настройку, адаптацию программного обеспечения, обучение пользователей и администраторов, содействие в переносе данных, а также постоянную техническую поддержку, что обеспечивает бесперебойное и эффективное развертывание.
3. Как решения для развертывания помогают снизить риски при внедрении?
Они используют проверенные передовые методы, четкую систему управления проектами и рекомендации экспертов, чтобы обеспечить предсказуемые результаты, свести к минимуму простои и гарантировать правильное развертывание программного обеспечения EcoStruxure IT с самого начала.
4. Можно ли адаптировать решения для развертывания EcoStruxure IT к потребностям моей организации?
Да. Организации могут выбирать между стандартными готовыми решениями и полностью настраиваемыми развертываниями, адаптированными к конкретным техническим условиям, эксплуатационным требованиям или потребностям интеграции.
5. Кто получит максимальную пользу от решений для развертывания EcoStruxure IT?
ИТ-специалисты, менеджеры по эксплуатации зданий и руководители производственных подразделений смогут получить следующие преимущества: консультации экспертов, эффективная настройка, сокращение сроков окупаемости и повышение производительности системы за счет правильной настройки и оптимизации.