Решения для жидкостного охлаждения с поддержкой искусственного интеллекта
Передовая технология охлаждения для эпохи искусственного интеллекта.
Решения для жидкостного охлаждения Schneider Electric специально разработаны для искусственного интеллекта и ИТ-сред высокой плотности. Благодаря более чем десятилетнему опыту работы со стойками для систем охлаждения мощностью более 400 кВт и использованию наших передовых технологий, таких как CDU и системы прямого охлаждения микросхем мы можем выполнять быстрые, масштабируемые и устойчивые Ввод в эксплуатацию
В новостях

В новостях






Узнайте, как работает жидкостное охлаждение, как его использовать и как оно способствует развитию искусственного интеллекта и ИТ-сред с высокой плотностью. Получите доступ к руководствам экспертов, техническим документам и блогам.
Оптимизируйте работу центра обработки данных с помощью передовых инструментов проектирования и моделирования. Узнайте, как повысить эффективность, снизить затраты и обеспечить надежность с помощью наших решений для охлаждения.
Радикально усовершенствуйте инфраструктуру своего центра обработки данных с помощью передовых решений для ЦОД, ориентированных на искусственный интеллект, и удовлетворите требования высокопроизводительных рабочих нагрузок.

Наше передовое жидкостное охлаждение обеспечивает максимальную эффективность ИИ и рабочих нагрузок высокой плотности, сохраняя производительность вашего центра обработки данных даже при экстремальных требованиях к вычислениям.
Ознакомьтесь с нашими решениями в области жидкостного и воздушного охлаждения
Используйте аналитику в реальном времени для выявления неэффективности, обеспечения максимального времени работы и поддержания максимальной производительности инфраструктуры ИИ даже при высокой плотности рабочих нагрузок.
Оптимизируйте производительность и надежность с помощью передовых решений для жидкостного охлаждения, подкрепленных экспертной поддержкой. Наша команда поставляет передовые системы охлаждения, предназначенные для повышения эффективности, снижения энергозатрат и обеспечения бесперебойной работы в самых сложных условиях эксплуатации. Благодаря нашему проверенному опыту и приверженности качеству мы поможем вам уверенно масштабировать свои системы.

Наша задача — помогать вам. Если вы изучаете возможности своей системы или нуждаетесь в помощи при выборе продукта или в экспертной поддержке, наша команда готова предоставить вам необходимые рекомендации.

Часто задаваемые вопросы
Жидкостное охлаждение — это высокоэффективный метод охлаждения центров обработки данных , в котором для отвода тепла от серверов и ИТ-оборудования используется жидкость, например вода или диэлектрические жидкости. По сравнению с воздушным охлаждением этот метод обеспечивает превосходные тепловые характеристики, позволяя выполнять вычисления высокой плотности и экономить электроэнергию. Это основной компонент современных решений для жидкостного охлаждения как для новых, так и для существующих центров обработки данных.
Жидкостное охлаждение необходимо для управления интенсивным нагревом, создаваемым рабочими нагрузками ИИ и серверами высокой плотности. Оно предоставляет следующие возможности:
• Повышение энергоэффективности и снижение затрат на охлаждение
• Поддержка высокопроизводительных вычислений без теплового ругелирования
• Использование меньшей части свободного пространства за счет более плотных конфигураций серверов
• Повышение экологичности за счет снижения энергопотребления.
Два метода жидкостного охлаждения, используемые в центрах обработки данных :
• Прямое охлаждение микросхем: этот метод, также известный как прямое жидкостное охлаждение (DLC), предусматривает циркуляцию охлаждающей жидкости непосредственно над компонентами, выделяющими тепло, такими как центральный процессор и графический процессор, с использованием охлаждаемых пластин. Этот метод обеспечивает точный тепловой контроль и идеально подходит для высокопроизводительных рабочих нагрузок и нагрузок искусственного интеллекта как в существующих, так и в новых приложениях.
• Погружное охлаждение: при использовании этой технологии серверы целиком погружаются в диэлектрическую жидкость, что обеспечивает равномерное рассеивание тепла и минимальную зависимость от воздушного потока.
Комплексный портфель решений Schneider Electric поддерживает обе технологии, обеспечивая гибкость, эффективность и масштабируемость современных центров обработки данных.
Модернизация с использованием жидкостного охлаждения — это практичный способ модернизации существующих центров обработки данных с воздушным охлаждением. Благодаря интеграции таких технологий как теплообменники задней двери, блоки распределения хладагента (CDU) и гибридные системы охлаждения операторы могут улучшить характеристики охлаждения без полной реконструкции инфраструктуры. Модернизация позволяет поддерживать рабочие нагрузки высокой плотности , повышая энергоэффективность и экологичность.