Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Модульный центр обработки данных EcoStruxure™

Быстро удовлетворяйте свои потребности в данных

Создавайте там, где хотите, тогда, когда вы этого хотите, обеспечивая требуемое качество и производительность.

Подход будущего: модульные центры обработки данных

Модульные решения для центров обработки данных предполагают разработку проектов, которые адаптируются к сложным инфраструктурным требованиям в различных местах и ​​средах.

Решения для модульных центров обработки данных

Масштабируемая мощность в нужный момент

БРОШЮРА

Развертывание инфраструктуры электропитания с меньшей сложностью и большей предсказуемостью.

Линия сборки готовых модулей для центров обработки данных

Постоянные инновации

ВИДЕО

Более быстрый, простой и надежный способ построения центра обработки данных.

Модульный центр обработки данных

Модульный ИИ начинается здесь

Решения для модульных центров обработки данных способны легко справляться с высокой плотностью нагрузки и потребностями в охлаждении инфраструктуры ИИ, помогая организациям ускорить развертывание ИИ, чтобы они могли оставаться на шаг впереди в условиях быстрого развития технологий.

Обзор модульного центра обработки данных

Эскизный проект для ИИ

Модульное решение ИИ «всё в одном».

Иллюстрация модульного центра обработки данных для использования в эскизном проекте для искусственного интеллекта

Блог по ИИ

Решение актуальных проблем ИИ на периферии с помощью модульных центров обработки данных

Молодая азиатка использует виртуальный экран на цифровом планшете ночью

Трансляция, посвященная ИИ

Модульные решения для развертывания ИИ.

Архитекторы и руководитель проекта на видеоконференции с инженером.

Что такое модульный центр обработки данных?

Модульный центр обработки данных выполняет ту же функцию, что и традиционный центр обработки данных, но обеспечивает гибкий и масштабируемый метод развертывания мощностей центра обработки данных. Он состоит из специально разработанных модулей и компонентов, которые можно легко транспортировать и собирать для удовлетворения конкретных потребностей в обработке и хранении данных. Модульные решения для центров обработки данных объединяют электропитание, охлаждение и ИТ-инфраструктуру в рамках единой предварительно спроектированной и протестированной контейнерной системы.

 

Как модульные центры обработки данных влияют на рынок ЦОД?

Модульные решения Schneider Electric для центров обработки данных рассчитаны на быстрое развертывание, то есть их можно настроить и ввести в эксплуатацию в короткие сроки. Это выгодно для предприятий, у которых растет потребность в данных и которым требуется возможность беспрепятственного наращивания мощностей центра обработки данных.

Кроме того, эти решения можно адаптировать к сложным требованиям инфраструктуры заказчика. Это означает, что их можно настраивать в соответствии с различными техническими спецификациями и потребностями разных клиентов, обеспечивая совместимость с существующими системами и процессами.

Более того, они предусматривают возможность использования в различных местах и ​​условиях. Таким образом, модульные центры обработки данных Schneider Electric могут эффективно функционировать в различных географических зонах и в различных условиях окружающей среды, будь то жаркий, холодный, влажный или сухой климат.