Решения для судостроения и судоходства
В этом видео мы покажем, как наши решения для судостроения и судоходства могут помочь вашему бизнесу.
Представляем технологические решения EcoStruxure™ для морской отрасли
Ознакомьтесь с нашими решениями для судостроения и судоходства, которые позволяют эффективно использовать пространство на суднах, продлевать срок их службы и сократить энергозатраты.
Поддержка экологичных решений для судостроения
Наши технологические решения для морской отрасли направлены на решение растущей глобальной проблемы выбросов судов, поддерживая отрасль в создании безопасных и надежных судов с эффективными жизненными циклами.
Ознакомьтесь с портфелем продуктов и решений для судостроения
Мы рады предложить широкий спектр технологических решений для морской отрасли, которые позволят поддержать безопасность и надежность вашего бизнеса в этой сфере.
Безопасное управление технологиями судостроения
Технологические решения для морской отрасли обеспечивают безопасность сотрудников и сохранность активов, а также усовершенствованные возможности по предотвращению инцидентов, снижению затрат и сокращению выбросов благодаря контролю судовых систем.
Безопасное управление морскими технологиями
Технологические решения для морской отрасли обеспечивают безопасность, снижение затрат и сокращение выбросов.
Предложения решений для низкого напряжения (НН)
Положитесь на надежные технологические решения для морской отрасли, которые позволят максимально повысить производительность.
Предложения распределительных щитов среднего напряжения (СН)
Поддерживайте энергопотребление на низком уровне и обеспечьте существенное снижение затрат.
Решения по обеспечению качества электропитания и надежного энергоснабжения
Гибкое и экономичное решение для обеспечения безопасности электрооборудования в судостроении.
Решения по предотвращению и защите
Наши продукты, разработанные на основе накопленного опыта, позволяют вам упреждать потенциальные проблемы.
Безопасность электрооборудования в судостроении
Наши решения в области электропитания для судостроения легко интегрируются со встроенными электрическими сетями и подключенными устройствами для мониторинга энергопотребления и управления им.
Управление судами
Мониторинг энергопотребления на судах и оптимизация распределения электроэнергии.
Решения по охлаждению в машинном зале
Ограничение работы в режиме пикового расхода позволяет снизить уровень выбросов и обеспечить лучшее соответствие современным нормативным требованиям.
Решения по управлению энергопотреблением
EcoStruxure Power обеспечивает комплексный мониторинг использования электроэнергии на судне.
Решения по распределению электроэнергии
Инновационное решение в области электропитания для судостроения для транспортировки и распределения энергии.
Решения для судостроения и судоходства
Максимизируйте эффективность, получая полное представление о состоянии вашего бизнеса с помощью современных программных решений и инструментов.
Решения для судостроения и судоходства
Повысьте эффективность бизнеса благодаря усовершенствованному программному обеспечению и инструментам.
Простота эксплуатации и технического обслуживания
Выбирайте системы управления и мониторинга, чтобы снизить затраты, оптимизировать обслуживание оборудования и уменьшить выбросы.
Решения по проектированию и строительству
Программное обеспечение для управления эффективностью использования ресурсов (APM) позволяет диагностировать и приоритизировать проблемы оборудования.
Решения по управлению периферийными устройствами
EcoStruxure Power дает представление об электрической системе, позволяя раскрыть ее полный потенциал.
продукты с функциями подключения к сети для судоходной отрасли
Продукты и решения для судоходной отрасли помогают снижать затраты на энергопотребление.
Продукты с функциями подключения к сети для судоходной отрасли
Продукты и решения для судостроения помогают снизить расходы на электроэнергию.
Ознакомьтесь с историями наших клиентов и идеями для судостроения
1. Каким образом можно привнести положительные изменения в отрасли судостроения и судоходства?
Существует множество способов по внедрению инноваций и совершенствованию процессов в судостроительной отрасли и судоходстве. Для повышения эффективности операций и достижения устойчивого развития судоходная отрасль может использовать средства автоматизации, искусственный интеллект, машинное обучение и многое другое.
Судоходные компании могут внедрять различные системы управления судоходством, решения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения, программное обеспечение для управления морскими операциями и эффективные решения для судостроения и судоходства. Внедрение таких решений может принести кардинальные улучшения в судоходстве при одновременном сохранении безопасности судового электрооборудования.
2. Как обеспечить устойчивое развитие судоходства?
Чистое топливо — это актив судоходной отрасли, который способен либо подорвать, либо укрепить её финансовые показатели. Доказано, что добыча углеродного топлива будет иметь разрушительные последствия. Однако в судоходстве можно обеспечить устойчивость за счет внедрения технологических решений для морской отрасли, которые позволят улучшить накопление и эффективность использования энергии, а также принятия оперативных мер по повышению эффективности операций и использования возобновляемых источников энергии для снижения выбросов углерода.
Кроме того, операторы портовых терминалов и портовые власти могут эффективно интегрировать возможности берегового энергоснабжения, сводя к минимуму затраты и риски по проекту. Вы можете сделать это легко с помощью решения ShoreBoX™, которое представляет собой предварительно спроектированное решение по энергоснабжению.
ShoreBoX™ — это простая система управления с изменяемыми настройками, которая обеспечивает полную отслеживаемость управления и производительность системы, при этом увеличивая время бесперебойной работы. Это одно из наиболее надежных решений в области электропитания для судостроения.
3. В чем важность наших решений для морской промышленности?
Отрасль судоходства может приспособиться к этой новой эре, приняв комплексные и технологически усовершенствованные решения для судостроения и судоходства. Мы предлагаем широкий спектр решений для судостроения и судоходства, которые помогают решать распространенные проблемы, связанные с эксплуатационной эффективностью, обеспечением устойчивого развития, повышением уровня безопасности и надежности.
EcoStruxure для морской промышленности и берегового питания — это комплексное решение, позволяющее контролировать энергопотребление на судах и обеспечить более существенную экономию электроэнергии. Это архитектура, которая предлагает решения на основе Интернета вещей (IoT) для трех критических уровней: продукты с функциями подключения к сети, управление перефирйными устройствами, приложения, аналитика и услуги. Кроме того, мы предлагаем системы управления судном, решения по управлению скруббером, надежное электропитание с использованием ИБП и решения ShoreBoX™.