Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Врачи в операционной
Полностью электрифицированная больница: интеллектуальный способ ухода за пациентами
Если вы отвечаете за работу больниц, вам необходима инфраструктура и технологии, которые будут работать так же эффективно, как ваши сотрудники. Полностью электрифицированная больница позволяет избежать перебоев в работе, при этом создавая более эффективное и сосредоточенное на уходе медицинское учреждение.

Надежный технологический партнер в сфере здравоохранения

Ваша миссия — предоставлять исключительные услуги. Мы поможем вам добиться этой цели за счет повышения эффективности и устойчивости развития, снижения эксплуатационных расходов и долгосрочной устойчивости. По мере старения инфраструктуры и роста спроса инвестиции в технологии становятся все более действенным инструментом развития. Мы поможем вам принимать взвешенные и информированные решения, чтобы поддержать ваших сотрудников и людей, о которых они заботятся.

Новые исследования: полностью электрифицированная больница Что происходит, когда больница, рассчитанная на 800 пациентов, переходит на полную электрификацию? Узнайте больше в нашем последнем исследовании.
Лекция, посвященная инновациям: цифровизация в сфере здравоохранения Как цифровые технологии меняют качество обслуживания пациентов? Узнайте мнение ведущих экспертов в области здравоохранения и технологий, осуществляющих цифровую трансформацию.
Путь к медицинскому учреждению будущего Вместе мы можем перейти от амбициозных планов к действиям и построить больницы, которые не только готовы к будущему, но и активно его формируют.

Цифровые решения для здравоохранения: обеспечение экономии, безопасности и устойчивого развития

Обеспечьте бесперебойную помощь пациентам в любых условиях

Надежность энергоснабжения в вашей больнице — это не роскошь, а жизненная необходимость. Именно поэтому системы управления энергоресурсами имеют первостепенное значение. Они позволяют вам получать информацию об электроинфраструктуре в режиме реального времени, помогая заблаговременно выявлять возможные сбои, снижать риск дуговых разрядов и предотвращать простои до того, как они произойдут.

Аналитическая информация о секторе здравоохранения

Часто задаваемые вопросы: энергоснабжение полностью электрифицированной и цифровизированной больницы

 

Что такое полностью электрифицированные больницы и почему они важны?

Электрифицированная инфраструктура в сфере здравоохранения — это процесс перехода медицинских учреждений на новые технологии, предполагающий использование электричества вместо ископаемого топлива. Он подразумевает замена технологий, таких как газовые бойлеры или генераторы на ископаемом топливе, и внедрение альтернативных электрических систем, таких как тепловые насосы и электромобили. Электрификация больничной инфраструктуры повышает устойчивость и надежность электроэнергии, снижает эксплуатационные расходы и позволяет создать более здоровую среду для более безопасных условий труда.

 

Как цифровые технологии в сфере здравоохранения улучшают работу больницы?

Цифровизация в сфере здравоохранения позволяет принимать более продуманные решения на основе данных. Цифровая инфраструктура здравоохранения, электрические цифровым двойники и технологии «умной» больницы могут повысить качество лечения, сократить расходы и повысить экологическую устойчивость.

 

Какие технологии поддерживают полностью электрическую, полностью цифровую модель больницы?

Эти технологии включают системы автоматизации зданий, решения для микросетей, зарядные станции для электромобилей и цифровые двойники. Эти инновации помогают медицинским учреждениям работать на более высоком технологическом уровне, одновременно поддерживая цифровую трансформацию в сфере здравоохранения.

 

Как компания Schneider Electric поддерживает переход больниц на полностью электрические технологии?

Компания Schneider Electric предлагает интегрированные решения для цифровизации и электрификации в сфере здравоохранения, помогая больницам стать более эффективными, отказоустойчивыми, экологичными и ориентированными на заботу о больницах благодаря передовым цифровым технологиям и инновациям в области энергетики.

Компания Schneider Electric обладает многолетним опытом поддержки более 6500 организаций в более чем 50 странах мира. Она гордится тем, что является надежным партнером в этой области, обеспечивающим следующие преимущества.

  • Обширный опыт в сфере здравоохранения, построенный на глобальном портфеле проектов, от местных клиник до крупных медицинских комплексов.
  • Мультидисциплинарные знания в области энергетики, электропитания, автоматизации зданий, безопасности и ИТ-систем, а также уникальная возможность связать инженерные системы с клиническими операциями, сократив разрыв между ИТ и ЭТ.
  • Проверенные полностью электрические инфраструктурные решения, которые заменяют системы на основе ископаемого топлива экологически чистыми, эффективными и отказоустойчивыми альтернативами.
  • Мощная экосистема программного обеспечения, которая поддерживает весь жизненный цикл больницы — от проектирования и строительства до повседневной эксплуатации и долгосрочной оптимизации.
  • Документация по продукту
  • Загрузка ПО
  • Система подбора продукции
  • Замена продукта
  • Центр справки и связи
  • Найти наши офисы
  • Получить коммерческое предложение
  • Где купить
  • Карьера
  • Сведения о компании
  • Сообщить о нарушении
  • Доступность
  • Отдел новостей
  • Инвесторы
  • EcoStruxure
  • Поиск вакансий
  • Блог
  • Политика конфиденциальности
  • Уведомление об использовании файлов cookie
  • Change your cookie settings