Интеллектуальное управление больничными помещениями
Интеллектуальное управление больничными помещениями
Решения EcoStruxure™ для подключенных помещений медицинских учреждений повышают удовлетворенность пациентов благодаря персонализированному управлению палатами, выводят эффективность работы медицинского персонала на максимальный уровень и оптимизируют энергоэффективность.

Обеспечивайте высокое качество обслуживания пациентов и квалифицированный персонал.
Исключительное качество обслуживания в сфере здравоохранения
Медицинские учреждения сталкиваются с растущими требованиями по соответствию стандартам, ожиданиями пациентов и ограничениями ресурсов. Решения EcoStruxure для подключенных помещений медицинских учреждений позволяют обеспечить интегрированное обслуживание пациентов с возможностью самостоятельного управления средой в помещениях, сократить число вызовов медсестер, чтобы они могли сосредоточиться на уходе за больными, а также интегрировать клинические и инженерные системы для повышения эффективности.
Решение современных задач
Почему стоит выбрать наше решение по управлению «умными» больничными помещениями?
Выгодные предложения для каждого клиента
- Обеспечьте безопасность пациентов, персонала и посетителей, высококачественный уход за пациентами и конфиденциальность данных.
- Обеспечьте финансовое благополучие и стабильность предприятия с соблюдением природоохранных и нормативных требований.
- Привлекайте, нанимайте и удерживайте высококлассных медицинских работников.
- Помогите владельцам медицинских учреждений повысить качество обслуживания пациентов с помощью гибких и масштабируемых цифровых решений.
- Сокращение объема «воплощенного углерода» без лишних шлюзов, аппаратных средств и модульных компонентов.
- Превосходите ожидания на этапах строительства и эксплуатации благодаря комплексному решению и простой интеграции с системами сторонних производителей и облаком Интернета вещей.
- Обеспечьте бесперебойную работу медицинского учреждения с помощью модульного, простого в установке, масштабируемого решения для интеллектуального управления помещениями различного назначения.
- Сократите эксплуатационные расходы благодаря интегрированному управлению объектом на уровне системы управления зданиями (BMS), позволяющему получать аналитическую информацию обо всех системах в палатах.
- Настройте различные режимы или сценарии для помещений в зависимости от состояния занятости.
- Интегрируйте клинические системы на уровне BMS, чтобы обеспечить их эффективную эксплуатацию и координировать техническое обслуживание с учетом занятости помещений.
- Управляйте всем объектом и получайте полезную информацию с помощью единой удобной платформы и простой интеграции с EcoStruxure Building Operation.
- Настройте различные режимы или сценарии для пространств в зависимости от состояния помещений.
- Ускорьте выход на рынок: быстрая установка с минимальными простоями или прерыванием ежедневных операций.
- Настраивайте и легко масштабируйте решение в соответствии с динамически меняющимися потребностями медицинского учреждения в пространстве и технологиях.
Ознакомьтесь с решениями EcoStruxure для подключенных помещений для медицинских учреждений
Ведите мониторинг числа анонимных пользователей, заполненности, температуры, влажности, уровня освещенности и звука, чтобы получать полезную информацию для оптимизации качества воздуха, энергопотребления и комфорта в помещениях

Повысьте производительность зданий и упростите обмен данными между системами, чтобы принимать более грамотные решения для обеспечения здоровой среды и превосходной эксплуатационной эффективности.


Создайте устойчивую, надежную, эффективную, ориентированную на заботу о пациентах среду с помощью полностью цифровизированных и электрифицированных решений, которые позволяют медицинскому учреждению опережать свое время.
Узнайте больше о решениях по управлению помещениями
Источники
1«2022 Глобальная стратегия для развития кадровых ресурсов здравоохранения: трудовые ресурсы 2030 г.», доклад на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2022 г., Всемирная организация здравоохранения
2«Воздействие климатических изменений на здравоохранение», Healthcare Without Harm и ARUP, 2019 г.
3«Повышение удобства за счет технологий может повысить удовлетворенность пациентов», TechTarget, 2022 г.
Что такое «умное» помещение в больнице?
«Умное» помещение в больнице — это технологически развитая больничная палата, в которой используются различные инновационные технологии, включая наши решения EcoStruxure для подключенных помещений. Автоматизированные системы и устройства, повышающие качество медицинского обслуживания, позволяют улучшить общий уровень удовлетворенности пациентов. В «умных» помещениях медицинские работники могут наблюдать за пациентами в реальном времени и удаленно управлять условиями среды, обеспечивая комфортную температуру и освещение, а также развлечения. «Умные» помещения также оборудуются «умными» больничными койками будущего. Они оснащены датчиками и системами контроля для отслеживания жизненно важных показателей пациентов, их движений и сна.
Чем могут помочь наши решения для управления «умными» больничными помещениями?
Наши решения для управления «умными» больничными помещениями улучшают клинические результаты, качество ухода и удовлетворенность пациентов, одновременно экономя электроэнергию и уменьшая воздействие на окружающую среду. Предоставляя медицинским специалистам данные о пациентах в реальном времени и контролируя параметры помещений, мы можем повысить эффективность медицинской помощи и сделать пребывание в больнице более комфортным для пациентов. Наши решения также позволяют больницам снизить энергопотребление, внеся таким образом вклад в более устойчивое будущее. Благодаря грамотному управлению энергопотреблением мы снижаем расходы и повышаем экономичность медицинских учреждений в долгосрочной перспективе. Благодаря нашим «умным» палатам и больничным койкам будущего пациенты могут наслаждаться комфортной температурой, развлечениями и более высоким качеством жизни, получая при этом высококачественные медицинские услуги. Выбор наших решений для управления «умными» больничными помещениями позволит вам приблизить ваше медицинское учреждение к стандартам будущего.