Операционная деятельность и цепочка поставок для горнодобывающей промышленности, добычи полезных ископаемых и металлургии
Операционная деятельность и цепочка поставок для горнодобывающей промышленности, добычи полезных ископаемых и металлургии
Горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых и металлургия интегрируют добычу, переработку и доставку с данными и системами реального времени для повышения производительности. Ознакомьтесь с нашими решениями для повышения эффективности вашего предприятия.

От карьера до порта — более интеллектуальные инструменты помогают горнодобывающим предприятиям сократить расходы, уменьшить количество отходов и привести работу цепочки поставок в соответствие со стратегическими целями.

В условиях, когда рабочие процессы в горнодобывающей промышленности, индустрии добычи полезных ископаемых и металлургии часто связаны с отдельными массивами данных, получение полной информации может быть существенно затруднено. Объедините все данные, опыт и инструменты, чтобы:
- Оптимизировать операции на всех звеньях цепочки создания стоимости.
- Сократить затраты на тонну и добиться заявленной производительности.
- Повысить функциональную совместимость и устойчивость к внешним воздействиям с помощью интегрированных решений электропитания и технологических процессов.
- Улучшить совместную работу с помощью удаленного и централизованного мониторинга.

В таких сферах как горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых и металлургия значительную часть расходов составляют расходы на техническое обслуживание. С помощью наших решений вы сможете получить следующие преимущества:
- Продление срока службы оборудования и снижение затрат на техническое обслуживание.
- Определение неэффективных ресурсов.
- Сокращение незапланированных простоев.
- Предотвращение повреждения оборудования.

Наша система управления производством тесно взаимодействует с унифицированным решением для планирования и разработки графика, начиная от рудника и заканчивая отгрузкой в порту. Это помогает решить следующие задачи:
- Выявление проблем, связанных с производством.
- Управление запасами и качеством.
- Отслеживание эффективности производственных процессов и ресурсов.
- Понимание производственных издержек.
- Анализ ключевых показателей эффективности бизнеса.
- Постановка целей для детального планирования и долгосрочной работы.
- Быстрая корректировка планов при необходимости.

Наша безопасная информационная платформа и интерфейс для управления производством помогут вам решить следующие задачи:
- Визуализация и анализ ключевых производственных и бизнес-показателей эффективности (КПЭ).
- Организация производства от получения сырья до готовой продукции.
- Повышение эффективности, сокращение затрат и принятие более осознанных деловых решений на основе данных.
- Понимание потребления расходных материалов в контексте производства.

MMG повышает эффективность использования ресурсов по крайней мере на 10 % по всем объектам, стандартизируя использование ресурсов на пяти горнодобывающих предприятиях по всему миру.

От понимания к действию — наш объединенный операционный центр расширяет возможности сотрудничества и оптимизирует ваши операции для повышения эффективности цепочки создания стоимости. Как это работает?
Как решить задачу оптимизации цепочки поставок в горнодобывающей промышленности, индустрии добычи полезных ископаемых и металлургии, чтобы получить наглядное представление о внутренних процессах?
Компания Schneider Electric помогает повысить устойчивость и эффективность в горнодобывающей промышленности и металлургии, а также в индустрии добычи полезных ископаемых за счет цифровых интегрированных операций (от проектирования до технического обслуживания), одновременно повышая производительность и прибыльность.
Узнайте, как горнодобывающие компании могут получить реальную выгоду, объединив свои инженерные инструменты, данные, персонал и процессы в интеллектуальном цифровом двойнике в облаке.
Решение EcoStruxure для объединенного оперативного центра обеспечивает совместную работу систем электропитания и технологических процессов с удаленным и центральным мониторингом, функциональной совместимостью и отказоустойчивостью, а также оптимизацию операций в цепочке поставок в горнодобывающей отрасли, в индустрии добычи полезных ископаемых и в металлургии.
Для операторов технического обслуживания, которые стремятся сократить затраты на горнодобывающие работы упреждающим образом, наше программное решение прогнозной аналитики обеспечивает ранние предупредительные сигналы для выявления неэффективного использования ресурсов и предотвращения незапланированных простоев и сбоев оборудования.
Решение по управлению эффективностью использования ресурсов (APM) помогает вам идентифицировать и диагностировать проблемы с оборудованием, а также расставить приоритеты для них и вместе с тем максимально повысить надежность, безопасность и производительность.
Наше решение по унификации операций и цепочки поставок поможет вам консолидировать данные с нескольких шахт, предприятий и бизнес-систем и управлять ими, что позволит принимать решения в режиме реального времени.
Наше комплексное решение по планированию и составлению графиков включает в себя анализ добываемых материалов, обработку, возможности цепочки поставок и затраты, что позволяет составить оптимальный план, позволяющий увеличить прибыль.
Наша безопасная информационная платформа и интерфейс управления производством используют интегрированный подход к управлению производством, анализу производительности, контролю качества и соответствию нормативным требованиям.
Мы гарантируем, что все аспекты вашей деятельности и цепочки поставок — материалы, персонал, процессы и оборудование — работают совместно и согласованно, обеспечивая соответствие высоким требованиям к характеристикам продукции и требованиям клиентов.