Произведите цифровую революцию в управлении водоснабжением и очисткой сточных вод с помощью EcoStruxure
Растущий спрос и угроза изменения климата делают управление водными ресурсами одной из самых больших проблем в ближайшие годы. Создание систем водоснабжения и водоотведения нового поколения требует принятия смелых мер для решения таких проблем, как утечки, качество воды, удовлетворенность клиентов, прерывание обслуживания и экономия энергии. Мы имеем возможность ускорить переход к будущему с нулевым уровнем выбросов, обеспечив одновременно высокую технологичность и экологическую устойчивость, чтобы оправдать ожидания конечного потребителя в отношении качества и прозрачности. Вместе с нашими партнерами мы создаем цифровые решения для управления энергопотреблением и автоматизации в отрасли, которая обеспечивает водой все человечество.

Наши решения охватывают весь технологический цикл на водоочистных сооружениях, опреснительных установках, а также в сетях водоснабжения и канализации. Мы являемся мировым лидером в области интеллектуального оборудования, программного обеспечения и услуг для водоснабжения и водоотведения. Нашим решениям практически нет равных.

В настоящее время устойчивое развитие имеет решающее значение для всего цикла водопользования. Благодаря полностью интегрированным информационным системам и возможностям прогнозирования пользователи могут предотвратить любой кризис водоснабжения до его возникновения. Цифровые услуги и операции в области водоснабжения и очистки сточных вод помогают прогнозировать риски и принимать решения во избежание сбоев, утечек, загрязнения или дефицита.
Узнайте о наших решениях EcoStruxure для водоснабжения и очистки сточных вод
Практический подход к повышению энергоэффективности и достижению углеродной нейтральности с помощью цифровых технологий
На пути к сокращению выбросов углекислого газа
Отрасль водоснабжения и водоотведения вносит вклад в глобальное потепление, поскольку она требует значительных энергозатрат для очистки и распределения воды и вызывает прямые выбросы парниковых газов. Наши решения помогают клиентам повысить энергоэффективность, перейти на новые энергетические технологии и декарбонизировать инфраструктуру с конечной целью достижения нулевых выбросов углерода.
Консультации по устойчивому развитию
Наше консультационное подразделение по вопросам устойчивого развития может помочь организациям водоснабжения и водоотведения в достижении целей перехода на новые энергетические технологии и декарбонизации. Наши консультанты поддерживают клиентов на всех этапах разработки и реализации стратегии.
Узнайте больше о наших консультационных услугах в области устойчивого развитияЭффективность энергопотребления и технологических процессов
Наши унифицированные системы управления электропитанием и технологическими процессами на основе ПО помогут предприятиям повысить энергоэффективность. Наши решения позволяют экономить до 30 % энергии и сократить выбросы CO2, связанные с инфраструктурой и операциями водоснабжения.
Узнайте, как наши решения помогли компании Veolia Water улучшить работу Узнайте больше о решениях управления электропитанием для отрасли водоснабжения и водоотведения
Решения для микросетей
Все больше и больше водоочистных предприятий выбирают микросети, работающие на солнечной энергии и от аккумуляторов. Микросети являются надежной альтернативой там, где требуется стабильное электропитание, особенно в таких энергоемких отраслях.
Подробнее о решениях для микросетей Прочитайте о нашем успешном партнерстве, удостоенном наград
Откройте для себя программное обеспечение, услуги и продукты для водоснабжения и очистки сточных вод
-
Реализуйте потенциал управления данными в рамках Индустрии 4.0
В промышленной среде нового поколения данные — это стратегический ресурс. Узнайте, как лучше использовать его для создания гибких, оптимизированных интеллектуальных заводов. -
Конкурентное преимущество за счет цифровых сообществ
Для ускорения промышленной революции 4.0 одних технологий недостаточно. Требуется по-настоящему экосистемное мышление.
Ознакомьтесь с историями наших клиентов из сферы водоснабжения и водоотведения
Veolia Water
EcoStruxure обеспечивает надежное и устойчивое управление водоочистной станцией компании Veolia.
Исследуйте новейшие тенденции в области Интернета вещей в сфере водоснабжения и водоотведения
Эффективность систем водоснабжения и водоотведения — жизненная необходимость
Операторы систем водоснабжения и водоотведения могут повысить производительность с меньшими энергозатратами, сократить углеродный след и внедрить более экологичные методы с расширенными возможностями автоматизации.
Цифровая трансформация на заводах и в распределительных центрах
Решения EcoStruxure на «умных» заводах и в распределительных центрах помогают нам соблюдать обязательства в отношении снижения выбросов углерода в рамках цепочки поставок. Наши инновационные технологии делают отрасли промышленности будущего более устойчивыми, эффективными и ориентированными на людей.
EcoStruxure Automation Expert для водоснабжения и очистки сточных вод
Узнайте больше о нашем решении для множества проблем, с которыми сталкивается водное хозяйство, включая старение инфраструктуры, высокие эксплуатационные расходы, нерациональное потребление энергии и потери водных ресурсов.
Отчетность по устойчивому развитию, сертифицированная GRI
Resource Advisor, наше ведущее программное решение для управления энергопотреблением и устойчивостью, официально сертифицировано и помогает организациям соблюдать требования Global Reporting Initiative (GRI) G4 в отношении прозрачной отчетности по устойчивому развитию.
Механизм получения прибыли с помощью EcoStruxure Foxboro DCS
Узнайте о том, как EcoStruxure Foxboro DCS помогает производственным предприятиям обеспечивать стабильно высокую рентабельность и безопасность, позволяя достичь 100%-ной окупаемости инвестиций менее чем за год.
Что такое универсальная автоматизация?
Натали Маркотт (Nathalie Marcotte) рассказывает об универсальной автоматизации и о том, почему эта тема достойна внимания.
Данные в реальном времени через дополненную реальность
EcoStruxure Augmented Operator Advisor предоставляет операторам мгновенный доступ в реальном времени к информации, которая накладывается, в том числе в виде виртуальных объектов, на шкафы, машины или установки, что позволяет повысить эксплуатационную эффективность.
Подготовьте вашу инфраструктуру к будущему с помощью EcoFit™
Получайте информацию от оборудования о возникающих рисках благодаря круглосуточному мониторингу на основе состояния. Обновите свою инфраструктуру с помощью EcoFit Life Extension Essential для систем электропитания, чтобы предугадывать возможные сбои, сократить расходы на обслуживание и максимально увеличить срок службы оборудования.
Возможно, вас также интересует следующее
Станьте Impact Maker
Для оказания значимого влияния на каждом этапе жизненного цикла требуется экосистема людей, сообществ, поставщиков, клиентов и партнеров.
Реализуйте свои устремленияЧетыре методики для обеспечения кибербезопасности ваших систем
Информационные атаки часто нацелены на критически важную инфраструктуру. Злоумышленники получают доступ с помощью старых учетных данных. Что отраслевые специалисты могут предпринять в этом отношении?
ПодробнееСделайте шаг навстречу эффективному устойчивому развитию
Энергетические проблемы растут, что вынуждает компании менять подход к управлению электроэнергией, природным газом и другими ресурсами. Объединение управления ими может помочь компаниям получить данные, необходимые для совершенствования стратегии инновационного развития.
Подробнее