Por David Morales, es Segment Manager de Secure Power en Schneider Electric Norteamérica.
La comunicación ininterrumpida no es posible sin un suministro continuo de energía y sin la protección de las líneas de telecomunicación frente a las perturbaciones provocadas por picos de voltaje inestables e inadecuados, por lo cual, es importante mantener un flujo constante de datos en una o varias computadoras.
Se prevé que para 2030 el número de dispositivos de Internet de las Cosas (IoT) en funcionamiento supere los 25,400 millones, mientras que en 2022 apenas se alcanzaron los 20 millones y se estima que aumente hasta 22 millones en 2025.
Es claro que el crecimiento de los dispositivos conectados a IoT, junto con la transformación digital de la economía global, genera una mayor cantidad de datos en comparación con los registros actuales. Por esta razón es necesario procesar los datos de manera más rápida y cercana al lugar donde se generan, a través de la adopción de una arquitectura de red de Edge.
En lo que respecta a las empresas de telecomunicación en particular, se encuentran en una posición privilegiada al emerger como la próxima red Edge de centros de datos en el mundo de la informática.
Una transformación que, según el pronóstico de la empresa Schneider Electric, continuará creciendo durante al menos los próximos 10 años.
Edge de telecomunicaciones
A medida que las arquitecturas de las empresas de telecomunicación y de la nube comienzan a converger en una sola, se empiezan a tener motivos para interactuar dentro del Edge computing actual, lo que significa: menores costos y la creación de valor, mientras que las empresas de telecomunicaciones implementan redes comerciales de 5G, un mayor impulso hacia la sostenibilidad y al impacto ambiental y la escalabilidad al aprovechar tecnologías como la nube, virtualización de las funciones de red (NFV), red definida en software (SDN) y 5G.
Según un estudio de World Wide Technology, las soluciones integradas y preconfiguradas pueden reducir los costos en el campo de la ingeniería entre un 25% y un 40%, aumentar la velocidad en el procesamiento de pedidos en un 20% y reducir los costos de mantenimiento en un 7%.
Las empresas líderes ya se encuentran transformando su espacio de oficina central abierta en centros de datos regionales en Edge, ya que esto significa un nuevo modelo de negocio que proporciona nuevas fuentes de ingresos y ofrece un mejor servicio al reducir la latencia y disminuir los costos de transmisión.
Para alcanzar su potencial, las tecnologías emergentes requerirán de una infraestructura de red avanzada que pueda soportar el procesamiento, almacenamiento y transporte de datos complejos.
Existen empresas que apoyan a las organizaciones en los desafíos clave para la eficiente distribución de la red EDGE en los centros de datos, que son reducir la complejidad de la tecnología y las soluciones requeridas de seguridad, así como los servicios necesarios para la red de distribución de EDGE para los centros de datos.