Por César Arteaga, gerente de Producto y Desarrollo de Negocios de Schneider Electric
El Cloud Computing permite a las empresas almacenar y acceder a datos y aplicaciones a través de internet, sin necesidad de contar con infraestructura física.
En la era digital actual, el Cloud Computing se ha convertido en una herramienta indispensable para las empresas de todos los tamaños y sectores.
Esta tecnología permite a las empresas almacenar y acceder a datos y aplicaciones a través de internet, sin necesidad de contar con infraestructura física.
El cloud computing ofrece conectividad a gran escala de internet y conocer los tipos de recursos puede requerir mucho tiempo y dinero; las empresas necesitan comprar servidores físicos, además de otra infraestructura que mantenga esa arquitectura.
Sin embargo, esta tecnología abre acceso a recursos de software de nivel internacional al ser una aplicación que atiende a diversos clientes.
En todo el mundo ha sido adoptado por muchos países en diferentes niveles.
Estados Unidos ha sido líder en el desarrollo y la adopción del Cloud Computing y tiene grandes proveedores de servicios en la nube, como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud Platform.
China tiene sus propios proveedores, como Alibaba Cloud, Tencent Cloud y Baidu Cloud. México, por otro lado, también comienza a optar por migrar su información a nubes públicas o privadas, tales como Google Cloud y Amazon Web Services, por la exigencia de seguridad que se requiere.
Escalar a este proceso puede ser considerado como un plan a largo plazo, sobre todo cuando hay sobre demanda de uso y se vuelve complicado desarrollar dicho proceso mientras que una organización se encuentra en crecimiento. Con el Cloud Computing pueden adquirir más recursos de computación de los que necesitan y acabar con un bajo nivel de utilización.
Su impacto en el medio ambiente
Las ventajas de esta tecnología son: el ahorro de costos en la inversión de infraestructuras, un almacenamiento ilimitado, mayor flexibilidad, mejora en temas de seguridad, eficiencia, competitividad y, ahora, se añade el beneficio de la sostenibilidad.
Al estar basada en un conjunto de recursos informáticos compartidos, permite reducir los costos (hasta en un 40 %), además de reducir el consumo de energía y las emisiones provocadas por los métodos tradicionales de servidores y plataformas locales.
Las últimas cifras sugieren que las grandes empresas pueden reducir su huella de carbono por usuario hasta un 30 %, mientras que las pequeñas lo hacen hasta el 90%. La nube se ha posicionado como una gran aliada en el camino hacia la sostenibilidad, gracias a ser una alternativa eficiente y viable en el desarrollo sostenible de negocios.
Impulso del Cloud Computing y la sostenibilidad
Si bien Schneider Electric no es un proveedor principal de servicios de computación en la nube, utilizan tecnologías basadas en la nube como parte de sus soluciones de gestión energética y automatización a través de su plataforma EcoStruxure.
Esta plataforma aprovecha tecnologías basadas en la nube para habilitar soluciones avanzadas de gestión energética y automatización. También recopila y analiza datos de dispositivos y sistemas conectados para optimizar la eficiencia energética, reducir costos y mejorar el rendimiento operativo.
Sumado a que utiliza el cloud computing para el almacenamiento, procesamiento y análisis de datos, lo que permite el monitoreo y control en tiempo real del uso de energía en diversos sectores, incluidos edificios, centros de datos e instalaciones industriales.
Su enfoque en la eficiencia energética y la sostenibilidad destacan su compromiso con la responsabilidad ambiental y resalta dentro de la industria por varias razones como son:
- Escalabilidad y flexibilidad.
- Alta disponibilidad y confiabilidad.
- Seguridad avanzada.
- Eficiencia energética y sostenibilidad.
- Soporte técnico y asesoramiento.