undefined undefined
{}

Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
How can we help you today?
Quels sont les paramÚtres de communication à respecter pour établir une liaison Modbus entre le port 1 du Twido et un XBTGT via le cordon XBTZ9780 ?

Pour Ă©tablir une liaison Modbus entre le port 1 du Twido (port Terminal intĂ©grĂ©) et un XBTGT via le cordon XBTZ9780, les paramĂštres de communication Modbus dans l'application TwidoSuite et dans l'application Vijeo Designer doivent ĂȘtre identiques et rĂ©glĂ©s de la façon suivante :

  • DĂ©bit / Vitesse de transmission : 19200 bauds
  • ParitĂ© / bit de paritĂ© : sans paritĂ©
  • Bit d'arrĂȘt : 1

Remarque :
L'afficheur est Maitre Modbus (pilote Modbus RTU dans Vijeo Designer) et le Twido est esclave Ă  l'adresse 1.
La série Twido est remplacée par la série M221

Schneider Electric Netherlands

Explore more
Range:
Articles that might be helpful Users group

Discuss this topic with experts

Visit our Community for first-hand insights from experts and peers on this topic and more.
Explore more
Range: