Wat is een hoofdschakelaar?
De naam hoofdschakelaar zegt eigenlijk al genoeg. Het is waar de stroom het elektrische systeem binnenkomt, en bovendien de belangrijkste schakelaar in een groepenkast. Alle stroomdistributie van een woning loopt via de hoofdschakelaar.
De stroom wordt verdeeld via achterliggende aardlekschakelaars en installatieautomaten. Met de hoofschakelaar regel je de stroomdistributie en kan de stroomtoevoer naar je woning worden in- of uitgeschakeld.
Met de hoofdschakelaar kan je de stroom tijdelijk onderbreken, bijvoorbeeld als er werkzaamheden aan de elektrische installatie moeten worden uitgevoerd. Ook kan de hoofdschakelaar worden gebruikt om de stroomtoevoer naar de groepenkast permanent uit te schakelen bijvoorbeeld als er een storing is of als het huis leeg staat. Door het uitschakelen van de hoofdschakelaar weet men zeker dat er geen stroom wordt verbruikt. Dat maakt hoofdschakelaars de beste beveiliging in een groepenkast.
Groepenkast configurator ->