How can we help you today?

Stopcontact aansluiten, hoe doe je dit in 7 stappen?

Inbouwstopcontact monteren
Om een stopcontact in de muur in te bouwen, is het noodzakelijk dat je een inbouwdoos in de muur monteert waarin de aansluitkabels genoeg ruimte hebben. Deze inbouwdoos moet in het stucwerk worden ingebouwd en moet aan de voorzijde vlak op de muur zitten. Is er geen inbouwdoos voorgemonteerd, dan heb je twee keuzes.

Opbouwstopcontact monteren
Je kunt kiezen voor opbouwstopcontacten, of je kiest ervoor om inbouwdozen te monteren. Dit betekent waarschijnlijk wel dat je wat serieuzer moet klussen. Ook is het op sommige ondergronden niet mogelijk om inbouwdozen in te bouwen. Gelukkig heb je bij Schneider Electric genoeg keuze in opbouwschakelmateriaal.

Welke draad kleuren heb ik nodig?

Wanneer je zelf schakelmateriaal gaat monteren of vervangen, is het belangrijk dat je goed weet wat de kleuren van de draden betekenen. Voor het aanleggen van een stopcontact heb je drie kleuren draad nodig, namelijk een bruine, blauwe en een geel/groen gestreepte draad:

  • De bruine draad is de fasedraad. Een bruine draad is altijd de aanvoerdraad van de stroom.
  • De blauwe draad is de nuldraad. Een blauwe draad is altijd de afvoerdraad van de stroom.
  • De geel/groene draad is de aardedraad. Een geel/groen gestreepte draad heb je nodig voor het aarden van een stopcontact. De aardedraad helpt bij het onderdrukken en afschakelen van gevaarlijke aanraakspanning in geval van een  elektrische fout in een apparaat voorzien van een geaarde stekker.

In Nederland is de bruine fasedraad (spanning aanvoer draad) volgens de gangbare praktijk aan de rechterkant van het stopcontact aangesloten. De blauwe nuldraad hoort dan aan de linkerkant. De geel/groene aardedraad sluit je altijd in het midden aan. Zorg dat dit consistent in de gehele installatie exact hetzelfde is.

LET OP: Raak blanke metalen delen of draadeinden (ook de nul of aardedraad) in een elektrische installatie nooit aan zonder dat u vooraf met een goedgekeurde spanningstester hebt gecontroleerd dat hier echt geen spanning meer op staat!

Vervangt u een stopcontact zonder randaarde? Dan is het raadzaam om deze te aarden wanneer dit mogelijk is. Dit eventueel door aanleg van een nieuwe aardedraad. Een geaard stopcontact is namelijk veel veiliger voor jou en je woning!

Legt u een geheel nieuw stopcontact aan? Dan is het volgens de Nederlandse installatie norm een geaard stopcontact verplicht.

Plaats nooit een geaard stopcontact zonder deze ook echt op de aardedraad aan te sluiten, dit kan levensgevaarlijk zijn!

Ook kun je een zwarte draad tegenkomen. Deze wordt gebruikt voor het schakelen, bijvoorbeeld bij een wisselschakelaar. Je gebruikt deze draad niet bij het aanleggen van een inbouwstopcontact.

Stopcontact aanleggen in 7 stappen

Draadkleuren stopcontact - Afkorten Isolatie

Een inbouw stopcontact aansluiten: Stap 1
Veilig werken bij aansluiten van een stopcontact is het belangrijkste wat er is. Zorg dat de stroom is uitgeschakeld door de betreffende groep of de hoofdschakelaar om te zetten in de groepenkast. Check met een spanningszoeker of de spanning daadwerkelijk is afgeschakeld.

Een inbouw stopcontact aansluiten: Stap 2
Verwijder de isolatie aan het uiteinde van de draden, Gebruik hiervoor geen mes of kniptang maar een hiervoor bestemd gereedschap zoals een isolatie striptang.

Strip de isolatie van de draden op de opgegeven lengte, zoals dit is aangegeven in de installatie informatie, of zoals in de afbeelding hierboven (in het rode kader) op de contact sokkel zelf. Het einde van de blanke draadader dient zich tussen de min-max indicatie te bevinden en er mag geen blanke draad boven de sokkelbehuizing zichtbaar zijn.

Een inbouw stopcontact aansluiten: Stap 3
Je kunt nu het stopcontact op de inbouwdoos plaatsen en de 2 stelschroeven aandraaien. Maak je gebruik van een QuickFlex stopcontact dan is het kinderspel om het stopcontact volledig horizontaal op de muur te monteren. Met slechts 3 draaibewegingen is de sokkel van het stopcontact moeiteloos vast te zetten in de inbouwdoos. Handig om te weten: Kies je voor het monteren van de innovatieve USB-wandcontactdoos van Schneider Electric, dan installeer je deze op dezelfde manier als een normaal stopcontact. Je hoeft dus geen extra draden te trekken.
Als het goed is ziet de achterzijde van de stopcontactsokkel er nu als volgt uit:

Correcte Isolatie

Bekijk je het inbouwstopcontact vanaf de voorzijde dan ziet de aangesloten bedrading er zo uit:

Vooraanzicht

Een inbouw stopcontact aansluiten: Stap 4
Heb je toch een foutje gemaakt met aansluiten of heb je de draden te ver gestript? Dan moet je de aangesloten draden loshalen. Je doet dit eenvoudig door de veerklemmen aan de voorzijde van de sokkel in te drukken. Knip eventueel een extra stukje van de kabel af en strip deze op de juiste lengte. Steek de draden vervolgens opnieuw in de juiste openingen.

Veerklemmen

Een inbouw stopcontact aansluiten: Stap 5
Je kunt nu het aangesloten stopcontact terugduwen in de inbouwdoos. Met de stelschroeven links en rechts zorg je ervoor dat het stopcontact mooi recht hangt. Met slechts 3 draaibewegingen zet je het stopcontact stevig vast in de inbouwdoos. Dat is één van de voordelen van het Schneider Electric QuickFlex stopcontact.

Een inbouw stopcontact aansluiten: Stap 6
Met het schroefje in het midden monteer je de centraalplaat weer op het stopcontact. Vergeet niet eerst het afdekraam te plaatsen. Deze wordt door de centraalplaat op zijn plek gehouden.

Een inbouw stopcontact aansluiten: Stap 7
Nu kun je de stroom er weer op zetten. Schakel de groep of hoofdschakelaar weer aan in de groepenkast. Je hebt nu succesvol een stopcontact aangelegd.

Schneider Electric Netherlands

Explore more
Category:
Users group

Discuss this topic with experts

Visit our community and get advice from experts and peers on this topic and more
Explore more
Category:

Need help?

Need help?

Get a Quote

Get a Quote

Start your sales inquiry online and an expert will connect with you.

Where to buy?

Where to buy?

Easily find the nearest Schneider Electric distributor in your location.

Help Center

Help Center

Find support resources for all your needs, in one place.

  • Products Documentation
  • Software Downloads
  • Product Substitution and Replacement
  • Help and Contact Center