Wat is netcongestie?
Netcongestie verwijst naar de situatie waarin het elektriciteitsnetwerk in Nederland op verschillende plekken overbelast raakt. Door de hoeveelheid aan electriciteit die tegelijkertijd wordt opgewekt door verschillende soorten energiebronnen (bijv. fossiel, wind, zon, kernenergie) aan de aanbodkant en een te lage of te hoge vraag aan de vraagkant (transport, industrie, datacentres, bedrijven, retail, huishoudens) ontstaat er netcongestie. Dit kan zorgen voor verstoringen en verminderde prestaties van het net op lokaal niveau of voor een limiet op het aantal netaansluitingen of (verlaagde) limieten op bestaande netaansluitingen.
Netcongestie elektriciteitsnetwerkVraag en aanbod zal op elkaar afgestemd moeten zijn. Piekmomenten in beide richtingen, bij elektriciteit terugleveren en afnemen, leiden tot filevorming op het elektriciteitsnetwerk met stroomuitval als risico. Zowel huishoudens als bedrijven bedrijven kunnen problemen (uitval, stroomstoring, spanningverlies) ondervinden door netcongestie.
Aanbod voor de netaansluitingReduceren van netcongestie op het elektriciteitsnetwerk kan op verschillende manieren worden aangepakt. Een oplossing ligt in uitbreiden, verzwaren of slimmer gebruik maken van het elektriciteitsnet aan de aanbodkant op landelijk en op wijkniveau. Slimmer benutten van het huidig netwerk door meer inzicht te verkrijgen is een mogelijkheid waarbij de zowel de oorzaken kunnen worden ontdekt als oplossingen direct toegepast. Ter voorbereiding van toekomstige werkzaamheden en of mogelijke storingen.
De vraag achter de netaansluiting
Door inzicht in verbruik, het reguleren en reduceren van piekverbruik (piekshaving) bij bestaande netaansluitingen kan de benodigde vraag van een netaansluiting aangepast worden. Een net dat zich achter een netaansluiting en vraag een aanbod balanceert heet een microgrid. Het woord energiehub wordt in Nederland ook vaak gebruikt. Met slimme technologieën van een microgrid richt je stroomconsumptie en stroomverbruik lokaal in op een effiëntere en duurzamer manier.
Microgrid
Microgrids staan (deels) los van het hoofdnetwerk. Voor betrouwbaarheid van stroomlevering ben je niet compleet afhankelijk van het aanbod van het net maar kan je zelf ook invloed uitoefenen.
Released for: Schneider Electric Netherlands


Need help?
Get a Quote
Start your sales inquiry online and an expert will connect with you.
Where to buy?
Easily find the nearest Schneider Electric distributor in your location.
Help Center
Find support resources for all your needs, in one place.