Voor welke 3 standen schakelaars geldt deze handleiding?
Deze handleiding kan worden gebruikt voor het volgende product van Schneider Electric:
MTN317100 - Sokkel - 3 standen schakelaar – Merten
Dit is een 3 standenschakelaar en zo gebruikt u hem
Een goed functionerende ventilatieschakelaar draagt bij aan een gezonde luchtkwaliteit in iedere woning. Het is van groot belang om een goede luchtcirculatie in uw woning te hebben. Een ventilatieschakelaar helpt bovendien om vocht en ongewenste geurtjes te verwijderen uit de badkamer, toilet of keuken. De 3 standenschakelaar kent drie standen waarvan de middelste stand de uit-stand is. Links en rechts worden gebruikt om de ventilatie in twee sterktes in te schakelen.
3 standen schakelaar aansluiten: Dit heeft u nodig!
Voordat u met de klus begint is het raadzaam om alle producten bij de hand te hebben. Voor het aansluiten van een 3 standen schakelaar heeft u het volgende nodig:
- Een complete 3 standen schakelaar van Schneider Electric, bestaande uit een sokkel, een bedieningsknop en een afdekraam
- Een multimeter
- Een striptang
- Een waterpas
- Een kruiskopschroevendraaier
Daarnaast heeft u uiteraard ook installatiedraden nodig om alles correct aan te sluiten. Daarover leest u hieronder meer.
Welke bedrading voor het aansluiten van een ventilatorschakelaar?
Als u aan de slag gaat met een 3 standenschakelaar dan heeft u altijd een bruine (fase)draad en twee zwarte (schakel)draden nodig. Op de plek waar u de ventilatieschakelaar gaat inbouwen, zorgt u dat deze kabels uit de inbouwdoos tevoorschijn komen. De zwarte schakeldraden gaan beiden naar de motor van de ventilator. De bruine fasedraad wordt gebruikt voor de stroomtoevoer vanuit uw groepenkast naar de schakelaar. Ook heeft u een blauwe nuldraad nodig. Deze gaat van ventilator direct weer terug naar de groepenkast.
Controleer altijd met een spanningszoeker om er zeker van te zijn dat de dubbele wandcontactdoos echt spanningsvrij is. Staat er geen spanning meer op? Dan kunt u veilig aan het werk!
3 standen schakelaar aansluiten: Stap 1
Veiligheid staat altijd voorop bij elektrische klussen. Daarom schakelt u altijd de stroom uit voordat u aan de slag gaat. U doet dit door de betreffende installatieautomaat (groep) in de groepenkast uit te schakelen. Weet u niet op welke groep de schakelaar is aangesloten? Zet dan de hoofdschakelaar uit. Controleer dit altijd met een multimeter om er zeker van te zijn dat het circuit echt spanningsvrij is. Staat er geen spanning meer op? Dan kunt u veilig aan het werk!
3 standen schakelaar aansluiten: Stap 2
Zorg dat alle draden zijn gestript op 1 centimeter (10 mm). Pak de sokkel van de 3 standen schakelaar erbij en sluit de bruine draad aan op de aansluiting met een (L). De bruine draad is de fasedraad die zorgt voor de stroomtoevoer naar de sokkel. De sokkel is voorzien van slimme veerklemmen, wat betekent dat de draad automatisch vastklikt.
3 standen schakelaar aansluiten: Stap 3
Vervolgens sluit u de twee zwarte schakeldraden aan. Een daarvan gaat naar de (1) in de sokkel en de andere rechtsboven naar de (2) in de sokkel. Deze aansluitpunten zijn voorzien van witte veerklemmen.
3 standen schakelaar aansluiten: Stap 4
Sluit ten slotte de blauwe nuldraad aan op de ventilator. Deze blauwe draad komt uit dezelfde inbouwdoos als de stroomtoevoer voor de ventilator. Het is belangrijk dat deze blauwe nuldraad teruggaat naar de groepenkast, zodat het stroomcircuit rond is.
Wat doe ik met het metalen clipje bij de Merten schakelaar?
Heeft u de Merten 3 standen schakelaar gekocht? Dan vindt u rond de centrale pin een metalen clipje. Het metalen clipje kunt u gebruiken om de drie standen schakelaar van terugvering te voorzien. Hierdoor gaat de schakelaar nadat u hem heeft gebruikt weer terug naar de centrale stand. Dit is niet altijd wenselijk bij de 3 standen schakelaar, aangezien de stroom dan wordt afgeschakeld. U kunt daarom het clipje gewoon weglaten. Het clipje gebruik u wel als u een ventilator hebt die werkt op basis van een puls, dit is alleen niet vaak het geval.
3 standen schakelaar aansluiten: Stap 5
Als alle draden juist zijn aangesloten op de schakelaar, kunt u deze terug in de inbouwdoos duwen. Met behulp van de sleuven in de stalen draagring kunt u de schakelaar stellen. Door een waterpas te gebruiken plaatst u de serieschakelaar keurig horizontaal. Monteer hem stevig door de sokkel met twee schroeven goed vast te draaien.
3 standen schakelaar aansluiten: Stap 6
In het geval van de Merten schakelaar, plaatst u eerst het afdekraam en vervolgens de draaiknop. Houd daarvoor het afdekraam met één hand vast en klik met de andere hand de draaiknop vast in de sokkel. De draaiknop past slechts op één manier op de sokkel, namelijk met de 3-1-2 opdruk naar boven.
3 standen schakelaar aansluiten: Stap 7
Het moment van de waarheid! Schakel de spanning weer in door de juiste groep in de groepenkast in te schakelen. Nu staat de stroom er weer op en kunt u zien of de schakelaar naar behoren werkt. Draai aan de knop en controleer of de ventilator schakelt tussen de verschillende standen.
Conclusie
Het aansluiten van een 3 standen schakelaar voor ventilatie in keukens en badkamers is een haalbare klus. Ook als u zelf niet zo veel ervaring hebt met het aansluiten van elektra. Aangezien veiligheid boven alles gaat, zorgt u er altijd voor dat u de stroomtoevoer uitschakelt. Volg de 7 stappen in deze handleiding zorgvuldig. Komt u er toch niet uit? Raadpleeg dan een professional op het gebied van elektra of neem contact op met onze klantenservice.
Aansluiten 3 standen schakelaar voor mechanische ventilatie gelukt?
We hopen dat het u met deze handleiding is gelukt om zelf een 3 standen schakelaar aan te sluiten. Mocht het niet lukken of heeft u nog een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice via onderstaande button. Wij zitten voor u klaar om u zo goed mogelijk te helpen.
Neem contact op met onze klantenservice.