Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Rozwiązania w zakresie energii słonecznej

Zasilaj swój dom lub firmę energią słoneczną i oszczędzaj na rachunkach za prąd. Dzięki udokumentowanej wiedzy specjalistycznej w zakresie energii słonecznej i jej magazynowania, wykorzystujemy najlepsze w swojej klasie technologie do zasilania systemów fotowoltaicznych na całym świecie.

Zrównoważone i inteligentne rozwiązania dla domów

  • Instalacja solarna z zasilaniem rezerwowym dla budynków mieszkalnych

  • Samowystarczalność energetyczna z magazynowaniem

  • Instalacje mieszkaniowe poza siecią

  • Zasilanie rezerwowe dla budynków mieszkalnych

Odkryj komercyjne i przemysłowe rozwiązania w zakresie energii słonecznej

  • Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku komercyjnego z magazynowaniem

  • Komercyjna instalacja solarna poza siecią

  • Mikrosieci

  • Wieże telekomunikacyjne

Poznaj nasze produkty

Przeczytaj więcej historii klientów

Zestaw narzędzi dla instalatorów systemów solarnych

1. Do czego służy inwerter słoneczny?

Inwerter słoneczny jest integralnym składnikiem systemu zasilania słonecznego; odpowiada za odwrócenie energii z prądu stałego (DC) do prądu zmiennego (AC). Różne typy inwerterów energii słonecznej mogą być stosowane w zależności od różnych wymagań systemu słonecznego. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa rodzaje inwerterów słonecznych: 

• Pierwszy z nich to mikroinwerter. Ma wyższy koszt początkowy, ale może zapewnić długoterminowe oszczędności, ponieważ jest wyjątkowo energooszczędny. 

• Drugi nazywa się inwerterem stringowym. Służy przede wszystkim do zaoszczędzenia początkowych kosztów systemu, ale nie jest zbyt oszczędny. Schneider Electric jest wiodącym dostawcą usług w dziedzinie energetyki i technologii solarnych. Naszym celem jest dostarczanie szerokiej gamy innowacyjnych i zdigitalizowanych rozwiązań w zakresie energii słonecznej dla różnych obszarów komercyjnych i mieszkaniowych. 

2. Jak działa konwersja energii słonecznej? 

Technologie energii słonecznej skutecznie współpracują ze światłem słonecznym, przekształcając je w energię elektryczną za pomocą luster wytwarzających energię poprzez skoncentrowane promieniowanie słoneczne lub panele fotowoltaiczne (PV). Cały ten proces konwersji energii słonecznej eliminuje emisje węglowe i gazy cieplarniane, zapewniając przyjazne dla środowiska rozwiązanie dla jaśniejszej i zdrowszej przyszłości.    Schneider Electric dąży do opracowania szeregu innowacyjnych rozwiązań, które zlikwidowałyby lukę między zrównoważonym rozwojem a postępem. Oferujemy ekologiczne rozwiązania w zakresie energii słonecznej do domu, które zapewniają energię odnawialną dla Twojego domu, jednocześnie znacznie zmniejszając rachunki za energię, koszty konserwacji i emisję dwutlenku węgla. 

3. Jak ważne są rozwiązania Schneider Electric dla energetyki słonecznej? 

Schneider Electric dysponuje specjalistyczną wiedzą w dziedzinie zarządzania energią i konwersji energii słonecznej, korzystając z najlepszych w swojej klasie technologii do zasilania systemów fotowoltaicznych na całym świecie. Rozwiązania firmy Schneider Electric są łatwe w użyciu, elastyczne i charakteryzują się lepszym wskaźnikiem zwrotu z inwestycji. Na przykład zaawansowane rozwiązania do kontroli systemów solarnych i akumulatorowych rozszerzają łączność bezprzewodowego punktu dostępowego o narzędzia do zarządzania systemem i poprawiają konfigurację. Nowoczesnymi rozwiązaniami solarnymi można również zarządzać zdalnie, oferują różne wizualizacje danych klientów służące do diagnostyki, porównują wydajność energetyczną i inne dane.

  • Dokumentacja produktów
  • Programy do pobrania
  • Selektor produktów
  • Zastąpienie i wymiana produktu
  • Pomoc i centrum kontaktowe
  • Znajdź nasze biura
  • Poproś o ofertę
  • Gdzie kupić
  • Nasi partnerzy
  • Kariera
  • Profil firmy
  • Zgłoś naruszenie
  • Dostępność
  • Newsroom
  • Inwestorzy
  • EcoStruxure
  • Wyszukiwanie ofert pracy
  • Blog
  • Polityka prywatności
  • Powiadomienie o plikach cookie
  • Change your cookie settings